工具/软件:Starterware
大家好、
我有一个基于 am4377处理器的定制板。 我想为此集成 Weston sport 。 我已根据移植 处理器 SDK v04.00.00.04
但在加载"pvrsrvkM"模块时遇到问题。
我们已检查了 am4377处理器的说明、它不 包含3D 图形加速。
是否可以使 Weston/wayland 支持在此板上工作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请添加
BBMASK ="meta-Arago / meta-Arago 发行版/配方-图形/wayland/wayland-IVI-extension_1.11.0.bb" graph_Weston_remove ="wayland-IVI-extension"
在 build/conf/local.conf 中、然后 bitbake Arago-core-tisdk-image 并检查结果。
大家好、感谢大家的快速建议。
它的作用是"航地- IVI-EXTENSION" 、但现在我在建造夸特兰时遇到了错误。
错误:qtwayland-5.7.1+gitAUTOINC+4b23163fb6-r0.arago0 do_compile:ode_runmake 失败
错误:任务(/home/pdi/bhargav/yocto/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtwayland_git.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"
如何从编译中删除该 qtwayland。
谢谢、
大家好、我在这里将错误日志作为.txt 附加。