请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5517 尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题1]
客户是否可以将存储器 CS0和 CS2用于其主应用程序(不是引导过程)?
[问题2]
如果在第一次和下一次读取 CS2上的 NOR 数据时从 CS0_1上的 SRAM 数据读取该值、则客户机应等待多久才能使 CS2发出警报? 是否有任何输出信号完成对 SRAM 数据的读取?
我们想知道在这种情况下应该如何计算。
我不熟悉外部存储器。 很抱歉、我有一个初学者问题。
我们需要在日本时间的明天结束时向客户回答此问题。 我希望在美国时间的今天结束时回答这个问题...
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka