This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:用于音频编解码器 TLV320AIC3268的 Linux 驱动程序

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630617/linux-dm388-linux-driver-for-audio-codec-tlv320aic3268

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3268

工具/软件:Linux

您好!

 是否有适用于 内核版本4.4.-12的音频编解码器 TLV320AIC3268的 Linux 内核驱动程序可用。

请提供可从何处获取音频编解码器文档的链接 、如详细数据表、技术参考手册。

谢谢、

Rashmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    我在 DM388 IPNC RDK 3.9.1附带的4.4.12内核中找不到 AIC3268驱动程序。 您可以检查以下 e2e 线程是否有助于在 Linux 下移植和使用 AIC3268编解码器:

    e2e.ti.com/.../498443
    e2e.ti.com/.../512929

    您还可以在音频转换器论坛中再次检查问题的提问/发布、那里的团队可能会有关于 TLV320AIC3268 Linux 驱动程序的其他信息。

    此致、
    帕维尔