This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 TMS320C6748 LCDK 的高速 ADC 接口

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630656/high-speed-adc-interface-with-tms320c6748-lcdk

主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

尊敬的:

  我想将高速 ADC (>10MSPS)连接到我的 TMS320C6748 DSP 开发套件。 我是 DSP 和 ADC 的初学者、但我的项目需要高采样率以及快速数据转换和采集。  

如果您有任何建议来完成此项目、我将不胜感激。

此致

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rabah、

    德州仪器提供各种 ADC。 您可以在以下链接中找到采样率>= 10MSPS 的 ADC 产品列表:
    www.ti.com/.../products.html
    根据分辨率、采样率、输入通道数量、SNR、价格和外形等参数、您可以找到满足您需求的最佳 ADC。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shulev 先生、

    我不在寻找 IC。 我正在寻找一个至少具有2个模拟输入通道且采样率至少为10MSPS 的电路板。

    为了使其更简单、我计划处理515kHz 的 IF 信号。 我找到了 TMS320C674x 套件、它具有足够的 MFLOPS 用于应用。 此外、我发现我可以通过 uPP 接口连接我的 ADC、因为它具有75MHz 的时钟并且可以处理10MSPS。

    不过、我找不到完整的 ADC 板。 如果有的话、我可以一起购买具有多通道 ADC 和 DAC 的器件。

    请提供进一步的帮助。

    感谢你能抽出时间。