This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:移植 OpenWRT

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630261/linux-am5726-porting-openwrt

器件型号:AM5726

工具/软件:Linux

您好!  

是否有任何参考文档展示了我们如何在 AM5726上移植 openWRT?

需要添加任何内核支持?

文件系统中将发生什么变化?

请做不必要的事。

此致、

--罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个开源软件、不是由 TI 开发或支持的。 我建议您在 https://openwrt.org/ 资源中查找有关此方面的信息或支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只需要很小的帮助就可以缩小问题的范围。

    我已经编译了 openWRT 的文件系统、可以使用。

    我使用 openWRT 文件系统更改了预构建的 SDK 文件系统。

    但内核会停在"此架构不具有内核内存保护"、因此我没有任何从内核方面启用的选项。

    请务必仔细阅读、我知道 TI 不提供 openWRT 支持、但这与 AM57xx 内核相关、因此如果您向我提供一些指导、这将非常有帮助。

    此致、

    --罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要修改内核、以便启用 CONFIG_DEBUG_RODATA。 请参阅 init/main.c

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还使用哪些内核? 使用内核4.9.41的最新 TISDK 启用了此功能:
    CONFIG_DEBUG_RODATA=y
    CONFIG_DEBUG_ALIG_RODATA=y
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用4.4.32版本的内核。
    我将尝试应用此设置并将其签出。
    感谢你的帮助。
    此致、
    -罗纳克