This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:无法克隆 uboot git、始终获取连接被拒绝错误

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630658/dra746-unable-to-clone-uboot-git-always-get-connection-refused-error

器件型号:DRA746

您好!  

我无法从 ti git uboot 克隆

>git clone git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git

正在克隆到"ti-u-boot"中...
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.208]:errno=连接被拒绝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    如果您是代理的幕后用户、则可能需要根据此 wiki 配置 git:
    processors.wiki.ti.com/.../Git

    此外、git.ti.org 可能存在一些临时问题、我刚刚成功克隆了此存储库。

    此致、
    Yordan