请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK6748 Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138、 SYSBIOS
您好!
我将以下软件用于 TMDSLCDK6748开发套件:
- CCS 版本:7.2.0.00013
- processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04
我已经创建了一个 CCS 工程(不是 RTSC 工程)、我想添加缓存函数来使无效、写回和检查/更改缓存大小。 现在我看到这些函数出现在...\BIOS_6_46_05_55\packages/ti\sysBIOS\hal\cache.h 中,但我没有成功地将这些函数包括到我的项目中。
使用这些函数需要做些什么:
- 是否在源代码中包含语句?
- CCS 中的工程属性:常规?
- CCS 中的工程属性:编译器选项?
- CCS 中的工程属性:链接器选项?
电源 我希望在代码大小、代码效率和项目复杂性方面减轻项目的重量。
此致、
广告