This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:主振荡器频率

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630461/am3354-main-oscillator-frequency

器件型号:AM3354

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

对于 AM3354BZCED60 Sitara 处理器、数据表中提到了使用典型的19.2或24或
25MHz 或26MHz 外部振荡器。我能否在设计中使用12MHz 外部振荡器。
该处理器是否支持12MHz 外部振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、不支持12MHz。 仅支持19.2、24、25和26MHz 频率。 AM335x 可通过 SYSBOOT[15:14]配置识别主振荡器频率、该配置仅支持这4种频率。