This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:使用处理器 SDK Linux 安装 CCS

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630407/ccs-processor-sdk-am335x-ccs-installation-with-processor-sdk-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 BeagleBone Black、我在 SD 卡上的 Windows 主机编写了"AM335x-EVM-Linux-RT-04.00.00.04.img.zip"、  

现在  、我的 BBB 上有矩阵。

现在、我想将 CCS 用作开发和调试工具。 当我选中  “http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_Linux_SDK_CCS_Installation_Guide" ”时, 我应该在 SD 卡中有 start_here 分区,以便开始安装。 但是  、我在 SD 卡中只有 u-boot 和 MLO。

我错过了什么?  

另一个问题是,在这里:“<a href="">http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_Linux_SDK_CCS_Installation_Guide#Installing_CCS_from_the_Linux_Command_Line" 说:">processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_CCS_Installation_Guide

"如果您希望安装 CCS、而不是 Processor Linux SDK 安装程序、或者您决定不将其作为 SDK 安装的一部分进行安装、并且希望立即安装、则可以使用以下命令来安装 CCS。"

我的问题是:如果我想 将 CSS 与 Processor Linux SDK 一起安装(不是分开的)并将其作为 SDK 的一部分进行安装、我该怎么办?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 e2e.ti.com/.../630381的重复主题 、请勿在该论坛上重复发帖。 现在将关闭。 将继续讨论原始主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、打扰一下。 我认为这些问题应该在 CCS 论坛中提出、因为其中包括更多详细信息、
    希望您能对 e2e.ti.com/.../630381主题的回答。
    非常感谢。