请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 客户想要创建独立域(例如):
运行 Linux 并可访问独立 RAM、McASP、UART0、USB、I2C0、 SPI、PCIe、以太网;
2.运行 RTOS 并可访问独立 RAM、UART1、I2C1的 ARM M4内核;
3.1 DSP C66内核、运行固件、可访问单独的 RAM、UART2、I2C2、PWM;
每个域应被隔离并通过某些接口(邮箱或外部接口)进行通信。
域1将激活域2和域3。
每个域只能访问自己的资源和外设。
两个域都不应访问另一个域的资源。
分区应在芯片启动时设置、并且不能由任何域中运行的代码更改。
因此、每个域是分开的、运行的代码只能访问 其域中的资源。
我认为片上防火墙最适合他们想要实现的目标、但需要有关潜在限制/陷阱和/或是否有其他方法来实现这一目标的指导/反馈。