请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA712 团队、我的客户从安全网站下载了 RVC 实施、并有以下几点:
我们成功测试了 EVM 上的预构建映像。 现在、这增加了我们对 M4实现要求的怀疑。 让我总结一下:
-该示例使用 IPU2和 DSP。 为什么 在视频 解码器的 Android 版本中使用 IPU2? 是否可以在 IPU1上实现 RVC?
-如果我们将车辆可以处理的车辆添加到同一个 M4中、会对性能产生什么影响? 您对 RVC + CAN 堆叠在一起是否有任何经验? 想象一下、我们将来可能需要使用 Autosar。
-在 构建系统、IDE 等方面、构建定制项目的"最佳实践"是什么? 从 VISION SDK SAMPLE_APP 开始、然后添加 CAN 和其他 功能?