This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:交换 DDR3接口中的数据线

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630383/66ak2h14-swapping-data-lines-in-ddr3-interface

器件型号:66AK2H14

您好!

在66AK2H14器件中、根据用户指南、可在一个字节内交换数据线。

我想知道是否可以将任何数据线路连接到任何其他线路  (在一个字节内)。 因为、在某些处理器中、通常每个字节的第一位不会与任何其他位交换。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    如文档所述、数据字节内的任何数据位都可以交换。  66AK2H14中实现的 DDR3 PHY 对用于调平的主位没有任何限制。

    Tom