This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:USB 打印机小工具支持

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629361/am3352-usb-printer-gadget-support

器件型号:AM3352

你(们)好,先生

AM335x 在 主机和外设模式下是否支持 USB 打印机小工具功能?  

感谢您的回复。

基准

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    是、但仅验证枚举、因为打印机功能超出范围。 内核文档"Documentation/USB/gadget_printer.txt"详细介绍了如何使用打印机小工具驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    本文档介绍了如何在 AM335x 的 USB 主机中设置 gadget_printer 驱动程序。

    如果要将 AM335x USB 模式设置为外设模式以支持 USB 打印机小工具并将 AM335x 连接到 PC,如何设置软件设置?

    感谢您的回复。

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    [引用 user="yimin bai34"]本文档介绍了如何在 AM335x 的 USB 主机中设置 gadget_printer 驱动程序。[/quot]

    这不是真的。 此文档适用于 USB 外设控制器。 请阅读此处引用的第一段:

    如果您使用 Linux AS 编写打印机固件、则可以使用此驱动程序
    嵌入式操作系统。 此驱动程序与使用打印机无关
    您的 Linux 主机系统。
    

    文档末尾的示例代码显示了如何编写用户空间应用程序以接收来自打印机小工具驱动程序(从 USB 主机发送)的数据、例如、您可以使用它来控制真实打印机。