This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:使用 PDK 设置项目

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630030/processor-sdk-omapl138-setting-up-a-project-with-pdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

我已在 Linux 16.4操作系统下下载了具有 CCSv7的 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138。 一切似乎都安装正常。 我创建并导入了示例工程、它们构建正常。 我还尝试重建 PDK、PDK 已完成、没有错误。

问题是我尝试在 SYSBIOS 典型应用程序(通过模板创建)中使用 PDK 库。 我已从"产品"选项卡中选择使用 PDK。 我已确认在链接器和编译器选项中创建了与 PDK 相关的路径。

问题是,如果我包括了驱动程序中的 I2C.h 并调用 I2C_init(),它会提供编译错误,说明 I2C_init()无法识别。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否从控制台复制准确的错误消息?
    您还可以共享您正在使用的处理器 SDK 版本吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息如下:

    链接期间遇到#10010错误;"pdk_test3.out"未编译
    #10234-D 未解析的符号仍为
    gmake:***[全部]错误2pdk_test3
    gmake[1]:***[pdk_test3.out]错误1pdk_test3
    未解析的符号 I2C_init、首先在./main.obj 中引用
    

    当它写入时、它是一个链接问题、但我找不到解决它的方法。 我已附上该项目、以防它有用。

    SDK 是 ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin

    e2e.ti.com/.../pdk_5F00_test3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查项目属性(右键单击项目、然后单击属性、查看是否所有内容都包含在资源->链接的资源中。 查找 I2C 安装路径并确保其正确。

    此致、
    Yordan