器件型号:TDA3
工具/软件:Starterware
各位专家、您好!
我对 TDA3x 上的 SYS_CLK1有疑问。
在 TDA3x EVM 上、为 SYS_CLK1输入安装了20MHz 晶体。
如果我们要将其替换为27MHz、则需要将 sysboot[9:8]设置从0b01更改为0b10。
除此之外、我们还需要更改所有5个 DPLL 配置、以便每个块获得适当的输入时钟频率。
我想尽最大努力实现这一目标。
想法是在 DPLL_xxx 中仅修改 N、M、以获得 CLKOUT 的相同频率。
您能否查看以下 M、N 设置是否正常?
原始设置(SYS_CLK1:20MHz)
| DPLL_CORE | DPLL_PER | DPLL_EVE_VID_DSP | DPLL_GMAC_DSP | DPLL_DDR | |
| 参考时钟(MHz) | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. |
| N | 4. | 4. | 7. | 4. | 4. |
| m | 266 | 192. | 238 | 250 | 266 |
| CLKOUT (MHz) | 1064 | 768 | 595. | 1000 | 1064 |
新设置(SYS_CLK1:27MHz)
| DPLL_CORE | DPLL_PER | DPLL_EVE_VID_DSP | DPLL_GMAC_DSP | DPLL_DDR | |
| 参考时钟(MHz) | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. |
| N | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| m | 1064 | 768 | 595. | 1000 | 1064 |
| CLKOUT (MHz) | 1064 | 768 | 595. | 1000 | 1064 |
谢谢、此致、
-Shibata