This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:配置 SGX 驱动程序以正常工作时出现问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629724/linux-beaglebk-troubles-configuring-sgx-drivers-to-work-correctly

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

我在 BeagleBone Black 上安装了官方 TI Linux SDK 4、并开发了一个简单的 OpenGL ES / EGL 应用程序、该应用程序可从串行控制台执行。 应用程序将输出到 HDMI 端口没有任何问题。

为了减小分布、我使用了 buildroot 来使用"BeagleBone_qt5_defconfig"配置制作轻量级内核。 这将安装此处的 SGX 内核模块和用户空间库

http://git.ti.com/graphics/omap5-sgx-ddk-linux

git.ti.com/.../omap5-sgx-ddk-um-linux

当我引导内核时、SGX 模块似乎加载正确。 但是、当我运行 OpenGL 应用程序时、屏幕上不再显示任何输出。 是否缺少 PVR 或 DRM 配置步骤?

我附加了两个文件:

terminal_output.txt -> 包括 Putty 终端的输出、用于引导以及尝试运行 OpenGL 程序时

sgx_check_output.txt -> sgx_check.sh 脚本的输出(可在此处找到 :processors.wiki.ti.com/.../SGXDbg

编辑:

由于我无法再回复此主题、我将在此处发布解决方案:

我能够使用不同的监视器运行演示。 我不知道 BeagleBone 对我不喜欢什么。