This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM572X:MDIO 时钟源

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629995/am572x-mdio-clock-source

MDIO_CLK 时钟源是什么? 是 main_clk 吗?
与 AM335x 相同?

MDIO_CONTROL 寄存器/[15:0] CLKDIV:

MDCLK 频率= ICLK 频率/(CLKDIV+1)。

"ICLK 频率"是 MAIN_CLK?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM572x TRM 修订版 I 的第24.11.4.3.2.4节:

    "MDIO 时钟基于接口(MAIN_CLK)时钟的分频、运行频率为125MHz。 应用软件或驱动程序必须控制分频值。 有关时钟分频器(CLKDIV)值的配置、请参阅 MDIO_CONTROL 寄存器。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。