This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:Profibus 和 EtherNet/IP RTOS 版本

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW, PROFIBUS, AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629223/am3356-profibus-and-ethernet-ip-rtos-version

器件型号:AM3356
主题中讨论的其他器件:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SWPROFIBUS

您好!

让我谈谈 PROFIBU 和 EtherNet/IP 的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW。

我了解这些软件需要适用于 AMxxx 的 Processor SDK RTOS。

您能告诉我的最新版本的 Processor SDK RTOS PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
PROFIBU 和 EtherNet/IP 需要?

我可以参阅 PROFIBU 和 EtherNet/IP 的版本说明和用户指南。
但在这些文档中未进行说明。  
EtherCAT 的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 用户指南对此进行了介绍。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们的 Profibus 和 EtherNet/IP 用户指南和发行说明中缺少这些信息。 我们已经为此打开了一个网状文件。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    PSDK 版本信息

    PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 01_00_02_00  使用 PSDK 3.3.0.4

    PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE 01_00_01_01 使用 PSDK 4.0.0.4

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3356

    您好!

    让我来谈谈适用于 AM335x 的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW。

    我就此提出了问题

    e2e.ti.com/.../629223

    Thread 提到了这一点

    PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 01_00_02_00使用 PSDK 3.3.0.4

    PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE 01_00_01_01使用 PSDK 4.0.0.4

    我们认为多协议用户不使用不同版本。

    是否可以将 PSDK 3.0.4用于 PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE?

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3356

    您好!

    请告诉我有关 PROFIBUS 和 EtherNet/IP RTOS 版本的信息。

    我发布了这个并得到了答案。

    e2e.ti.com/.../629223

    PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 01_00_02_00使用 PSDK 3.3.0.4
    PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE 01_00_01_01使用 PSDK 4.0.0.4。

    多协议用户希望对 PDK 使用相同版本。
    是否可以针对 PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 使用 PSDK 3.0.4?

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasu-san、我将问一位以前曾在工业 Multiprocol 演示工作 过的同事。 从我 看到的 PRU-ICSS EtherNet/IP 和 Profibus Slave 仅在其第一个版本中的 PDK 版本中重合

    PRU-ICSS-EthernetIP_Adapter_01.00.00.00 (PDK 1.0.2)

    PRU-ICSS-Profibus 从属设备_01.00.00.00 (PDK 1.0.2)

    由于此版本是 旧版本、因此我不建议使用它们、因为自 这些版本以来已经进行了一些错误修复和改进。

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    正如 Paula 所建议的、客户需要在 PSDK 3.3.0.4之上改用新的 PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 1.0.2。 请注意、PRU-ICSS-EthernetIP_Adapter_01.00.02.00\protocols\pdk_patches\03.03.00下必须应用于 PDK 1.0.6的一些 PDK 修补程序。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett、Paula

    感谢您的回复、
    我明白了。

    此致
    高贵须