This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:恢复 K2H EVM 上的砖型 XDS 200子板

Guru**** 2574125 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808, AM1802, 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629909/66ak2h12-recovering-a-bricked-xds-200-daughter-board-on-k2h-evm

器件型号:66AK2H12
主题中讨论的其他器件:AM1808AM1802

您好!

我最近购买了 EVMK2H 板、并尝试升级 XDS 200子卡上的固件。 遗憾的是、它看起来好像被欺骗了、此时器件管理器甚至未检测到它(只有电源 LED 亮起、几乎没有发生任何情况)。

我知道这是一个记录在案的问题,可能我本来应该避免进行此固件更新。 但是、如果有办法恢复 XDS200卡、我要想弄清楚什么? 我尝试在线查找子卡的原理图、以确定它是否具有编程接头、但找不到它们。 子卡本身是否有编程接头? 是否可以获取板载 AM1808固件的十六进制文件或其他内容、以便我可以尝试使用另一个 XDS200编程器进行编程?

谢谢、此致

Nishant Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishant、

    我已将您的疑问转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishant、

    您可以使用 AMC 边缘连接器访问 SoC (wfcache.advantech.com/.../XTCIEVMK2X_Technical_Reference_Manual_Rev1_0.pdf)。 另一种选择是使用外部 xds560v2 JTAG 仿真器:
    e2e.ti.com/.../2131685

    [引用]我最近购买了 EVMK2H 板、并尝试升级 XDS 200子卡上的固件。 遗憾的是、它看起来好像被欺骗了、此时器件管理器甚至未检测到它(只有电源 LED 亮起、几乎没有发生任何情况)。[/引述]
    您是否获得了任何错误日志? 可以共享吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回答。 我现在没有完整的日志,但可能有一部分日志。 请查看这是否有帮助、并告知我。 我可以再次运行测试并很快向您发送完整日志。 这来自 CCS 中目标配置文件中的测试连接。:

    E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
    无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)
    
    软打开控制器时发生错误。
    
    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
    
    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
    
    值为'-250'(0xffffff06)。
    标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。 

    很高兴知道我可以使用 JTAG 访问 AM1802。 我有一个额外的 XDS110、可以将其连接到边缘连接器。 在哪里可以找到要刷写到 AM1802中的固件? 是否有 EDGE 连接器的原理图?

    谢谢、此致

    Nishant Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、不、也许我不清楚。 66AK2H12 SoC 可通过外部 JTAG 仿真器和 AMC 边缘连接器进行访问、而不是通过 AM1802进行访问。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述错误日志指示主机连接错误。 查看 JTAG 连接问题 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回答。 好的,我知道我们可以使用边缘连接器或外部 JTAG 仿真器访问66AK2H12 SoC,但无法恢复/修复带砖型的 xds200子卡。 我的理解是否正确? 如果我自己无法修复 xds200子板、您是否知道是否可以将其返回 Advantech /eInfochips 并进行修复/恢复?

    谢谢、此致
    Nishant Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishant、

    [引用]没有办法恢复/修复被骗的 xds200子卡。 我的理解是否正确?[/引述]
    恐怕情况就是这样、请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS200
    "重要! 很旧的固件版本(如 Keystone II EVM 中的固件版本(1.0.0.2))在更新时会出现问题。 通常、它们在 Windows 中运行良好、因此请自行承担更新的风险、因为 JTAG 调试器可能会被欺骗、并且只能通过将电路板返修才能恢复。"

    [引述]如果我自己无法修复 xds200子板、您是否知道是否可以将其返回 Advantech /eInfochips 并进行修复/恢复?[/引述]
    是的、这应该是可能的。 请联系供应商或产品分销商以获取进一步的指导。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、

    有关  还原程序映像的过程、请参阅以下文章:e2e.ti.com/.../2181766。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    这真的很有用。 感谢您的指导。 我可以清楚地了解如何从您的帖子中将仿真器连接到边缘连接器。

    我有几个问题、因为恢复过程的软件部分对我来说仍然不清楚。 您在文章中提到:“一旦您与 AM1802建立了有效的仿真连接,您就可以按照上面链接的文章中提供的说明重新加载固件映像”
    您是指您发布的 wiki 链接吗? 因为我的印象是、这仅适用于使用 USB 连接升级固件的情况
    -您是指 Dorotea 发布的另一篇 E2E 帖子、您在其中发布了一个链接吗? 在这篇文章中、我看到 Rafael 提到了一个连接到 CCS 的过程、显然有一个视频用于说明。 但是、我似乎找不到指向指令视频的链接。 您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢、此致
    Nishant Bhaskar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、

    此过程在 Dorotea 的参考 E2E 帖子中以及 Rafael 提供的流程和视频中。  该视频嵌入在 E2E 主题中。  使用 Chrome 时、它可以为我运行、没有问题。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    非常感谢。 我也能看到它(我的浏览器上的插件存在一些问题)。 我将尝试执行此过程、并通过状态更新返回给您。

    此致
    Nishant Bhaskar