This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:确认 SRAM/mSDRAM 的读取时序规格

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630125/tms320c5517-confirm-the-read-timing-specification-of-sram-msdram

器件型号:TMS320C5517

尊敬的 TI 专家:

我在"图5-23中找不到第17个参数。 EMIF 基本 SDRAM 和 mSDRAM 读取操作"。

您是否会告诉我接受此参数和时序规格?

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表5-17中指定了这些参数。 EMIF SDRAM 和 mSDRAM 接口(1)的时序要求(请参阅图5-22和
    图5-23)和表5-18。 在推荐的 EMIF SDRAM 和 mSDRAM 接口(1)(2)运行条件下的开关特性(请参阅图5-22和图5-23)、但这毫无意义、没有编号为17的参数。  

    我将咨询设计团队并进行更新。

    此致、
    Yordan