请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我正在使用 McASP 并尝试记录音频设备中的数据。 因此、我在 RTOS 项目中的 cfg 文件的 XDC GUI 中创建了一个定制堆(128MB)。 编译和编译二进制文件后、自定义堆的大小会添加到二进制文件中、从而在应用代码末尾产生大量零。 是否可以定义 sth。 如 cfg 文件中的".noload"?
我使用的是 Linearo 4.9.3编译器和最近安装的 PDK。 该项目源自 MCASP_DeviceLoopback _evmAM335x_armExampleProject。
真正令人厌烦的解决方法是使用十六进制编辑器从二进制文件中擦除零、但会减慢我的开发过程...
提前感谢您的帮助、
Jim