This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:DP83849i PHY 双端口连接

Guru**** 2578845 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629992/am4376-dp83849i-phy-dual-port-connection

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:DP83849I

您好!

我们已经根据 AM4376和 DP83849i 设计了定制硬件

我们已经实现了 DP83849i 的一个端口、该端口连接到 AM4376

现在、我们要使用 DP83849i 的其他端口  

我有几个问题

AM4376是否使用 DP83849i 一次支持双端口运行

2. AM4376是否支持两个 MAC 地址?

3.我们将使用一个端口通过 LAN 连接互联网

4.我们 将用于 PC 控制台调试应用的第二个端口,而不是连接到 LAN

请 回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、CPSW 可配置为双 EMAC 模式。
    2.是的。
    3.好的。
    4.我不明白。 请说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 CPSW 和 EMAC 模式

    但目前我们已经配置了一个 ETH 端口、能够连接到互联网并推送数据 云服务器

    我们要用于本地 PC 通信的第二个 ETH 端口-仅用于连接到笔记本电脑并使用进行调试 控制台命令
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_CPSW_User's_Guide
    关于将第二个以太网端口用作 Linux 调试控制台-我不确定是否可以这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    现在、我们成功地实现了用于互联网连接的 DP83849i PHY 端口1、并且根据需要工作正常

    我们不想干扰#1 PHY 端口编码和实现

    对于另一个 PHY 端口(#2端口)、我们希望将其用于调试控制台

    如果 AM4376支持两个 MAC 地址、则它应根据我们的上述需求独立工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、AM4376可配置为2个独立的以太网端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你

    我们能否一次使用两个端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢