This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:确认未使用的 EMIF 引脚的处理

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629998/tms320c5517-confirm-the-processing-of-the-unused-emif-pins

器件型号:TMS320C5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题、以防万一。

[问题]
我的客户使用了 EMIF 功能、但他们的应用没有使用某些 EMIF 引脚(EM_D[8]~EM_D[15])。 那么、它们应该如何针对这些引脚进行设计?
根据以下 wiki 网站、这些引脚似乎可以连接到 GND。
processors.wiki.ti.com/.../35_Schematic_Checklist

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、正确。 遵循 C5505/15/35原理图检查清单。

    此致、
    Yordan