This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G02:导入示例工程时出现问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-K2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629845/ccs-66ak2g02-problem-importing-example-projects

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我不熟悉 TI 产品和 CCS。
我安装了以下组件:

CCS 7.3中的 C:\Program \TI\ccsv7


PROCESSOR_SDK_RTOS_k2g_4_01_00_06
PROCESSOR_SDK_RTOS_k2g_4_00_00_04
pdk_k2g_1_0_7
pdk_k2g_1_0_6

以及其他许多内容、包括在中:
TI-processor-sdk-rtos-k2g-evm-04.00.00.04-Windows-x86-64安装[1].exe
TI-processor-sdk-rtos-k2g-evm-04.01.00.06-Windows-x86-64安装[1].exe

转换为 C:\Program \TI\pdk_k2g_1_0_7


我的目标是根据示例项目"GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject"评估 EVMK2G 板。

我已经尝试根据 C/C++和 Code Composer Studio 视图进行导入、并选中"自动导入在同一搜索目录中找到的引用工程"和"将工程复制到工作区"。

在我将项目导入 CCS A 后、得到以下警告:
说明 资源 路径 位置 类型
无法解析编译变量'EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR'。 此工程可能无法按预期编译。  GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject  属性 问题
无效的项目路径:未找到包含路径(\packages)。  GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject  路径进入 路径问题

注释:
选中"show system variables in properties/build/ variables 时、不会包含"EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR"

重建项目后、也会出现以下错误:
说明 资源 路径 位置 类型
gmake:***[build-483467569]错误2 GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject   C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。  GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject   C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/GPIO_ARM_pa15fg.xdl]删除文件`package/cfg/GPIO_ARM_pa15fg.c' GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject   C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/GPIO_ARM_pa15fg.xdl]删除文件`package/cfg/GPIO_ARM_pa15fg.h' GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject   C/C++问题
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/GPIO_ARM_pa15fg.xdl' GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject   C/C++问题
gmake[1]:***[Build-483467569-InProC]错误1 GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject   C/C++问题
找不到库:C:/Program/TI/pdk_k2g_1_0_6/packages/ti/utils/profiling/./lib/a15/release/ti.utils.profiling.aa15fg .xdchelp /GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject 行64 C/C++问题
针对目标'Build-483467569-InProc '的配方失败 subdir_rules.mk /GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject/Debug line 19 C/C++ Problem
目标'Build-483467569'的配方 subdir_rules.mk  /GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject/Debug 行16 C/C++问题失败


这次会出现什么问题? CCS 版本和 SDK 版本之间存在兼容性问题?...

此致
Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 K2G 器 件、最新的 RTOS 为4.0版:www.ti.com/.../processor-sdk-k2g。4.1尚未发布、您可能已从某些地点获得预发布。

    CCS 和 Processor SDK RTOS 的典型安装目录为 c:\ti。 如果您在自己的位置安装了 C:\program\ti、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Install_In_Custom_Path。 确保 CCS 检测到 EDMA LLD。

    RTOS 4.0可与 CCS 7.2配合使用。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、RTOS SDK 4.1.0下载在上面的链接中处于活动状态。

    此致、