This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LMX2492EVM:可以使用代码加载器或任何其他库在器件中加载特定配置

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, TICSPRO-SW, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630115/linux-lmx2492evm-possibility-toload-a-specific-configuration-in-the-device-using-the-code-loader-or-any-other-library

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SWPLLATINUMSIM-SW

工具/软件:Linux

大家好、

我可能会在实验中使用 LMX2492EVM 评估板、重点是该评估板将用于包含一些其他器件的系统、这些器件通过 C++中编码的软件进行配置。 Linux 下是否有库或 SDK 等库可用于将特定配置加载到此类器件中?

提前感谢、

Paul