This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4376:UART 硬件流控制

Guru**** 2575385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629614/rtos-am4376-uart-hardware-flow-control

器件型号:AM4376

工具/软件:TI-RTOS

您好!
我的板有4个 UART、有些需要硬件流控制、而另一些需要n´t。

UART 驱动程序 v1是否启用硬件流控制(自动 CTS 和自动 RTS)?

如果答案是否定的、我可以在应用中启用硬件流控制吗?

已安装的组件:
CCS 7.2
GCC ARM 编译器4.9.3
PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X 4.00.04
AM437x PDK v1.0.7
BIOS 6.46.05.55
xdctools 3.32.02.25_core

此致、

Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    处理器 SDK RTOS 当前不支持 UART 的流控制。 我们计划在明年的某个时候添加此内容。

    此致、Eric