This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726 (Jacinto-ECO-2) USB 不工作

Guru**** 2578845 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA722, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629607/dra726-jacinto-eco-2-usb-not-working

主题中讨论的其他器件:DRA722TVP5158PMP

您好!

我遇到 USB 问题。

从休眠状态恢复期间、USB 无法正常工作、因此引发错误:

[68.124782] USB USB1:根集线器断电或复位
[68.130168] USB USB2:根集线器断电或复位

 最后、它无法分配插槽 ID

[128.092548]分配设备插槽 ID 时出现 xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:错误
[128.099751] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:此 xHCI 主机支持的最大器件数为64。
[128.110776] USB USB3-port1:无法分配 USB_device

是否有人能告诉我、当我断开电源并尝试从休眠状态恢复时、会出现什么问题?

谢谢、此致、

瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wasim、

    您能告诉我们您使用的是哪款 SDK、也是 TI 的 EVM 还是定制板吗?

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-evm-03.02.00.03 SDK

    是的、这是 TI 的 EVM。

    谢谢、

    此致、

    瓦西姆·纳齐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wasim、

    我已将您的问题转交给 USB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦西姆

    您使用的是定制 EVM 还是 TI-EVM?  

    您能解释一下设置、使用 USB1 (超高速)或 USB2 (HS)的端口、连接的器件(USB3.0或 USB2.0)、并提供重现的步骤。

    注意:作为发行的一部分、暂挂/恢复功能不受支持。  

    此致

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我使用的是 TI-EVM。

    我已经尝试了 USB1和 USB2两个端口。
    我正在使用 USB2.0设备(USB 鼠标)。

    由于发行版不支持暂停/恢复、因此我还尝试将 usbcore 设置为模块、在休眠之前将其删除、并在恢复后对其进行调制。 但仍然是相同的问题、即插槽 ID 问题。


    谢谢、
    此致、
    瓦西姆·纳齐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦西姆

    如果模块拆卸/插入工作正常,则不使用暂挂模式?
    您能否提供重现问题的步骤。

    此致
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    是的、没有挂起、模块拆卸/插入工作正常...

    我已提供了有关此问题的引导日志。


    ===================================================================================================================================
    下面是正常的引导日志
    (三
    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.45 (root@cpu-193U)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#12 SMP 抢先于2017年10月4日18:27:37 IST
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI DRA722修订版 C EVM
    [0.000000] CMA:保留0x00000000fd400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000fed00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA722 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @eedac000 s14848 r8192 d22016 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:516416
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 no_console_suspend resume=/dev/mmcblk1p3 resumewait root=PARTUUUID=0000-02 RW rootfstype=et
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:2018268K/2072576K 可用(6623K 内核代码、359K rwdata、2484K rodata、336K init、287K BSS、 29732K 保留、24576K CMA-RESer)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08ed044 (9109 KB)
    [0.000000] init:0xc08ee000 - 0xc0942000 (336 KB)
    [0.000000] .data:0xc0942000 - 0xc099bc30 (360KB)
    [0.000000] .bss:0xc099d000 - 0xc09e4cc0 (288KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=1的几何结构
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000016]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000331]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000338] OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.000787]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000802]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000815] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000910]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000920]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001453]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001470]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001494]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001506]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001517]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001527]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001553] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001751]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001765] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001794]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.050006]带来了1个 CPU
    [0.050018] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.050024] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.050030] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.050332] devtmpfs:已初始化
    [0.080046] VFP 支持 v0.3:实施方41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.081047] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.266296]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.270715] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.271556] NET:注册协议系列16.
    [0.272475] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.300169]空闲:使用调节梯
    [0.330196]空闲:使用调速器菜单
    [0.339126] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.343201] GPIO 线路161 (radio_rst)硬根输出/低电平
    [0.345565] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.370151] HW 断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.370163] HW 断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.370684] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.370694] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.371283] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.451064] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.452278] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457016] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.480932] pcf857x 0-0020:探测
    [0.481605] pcf857x 0-0021:探测
    [0.481976] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [0.48449] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 1D、PWM 0、LED 0
    [0.542356] pcf857x 0-0027:探测
    [0.542506] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.561054] pcf857x 3-0021:探测
    [0.561083] OMAP_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
    [0.581101] GPIO 线路433 (vin6_SEL_s0)硬根输出/低电平
    [0.581197] pcf857x 4-0026:探测
    [0.581499] pca953x 4-0020:读取寄存器失败
    [0.581517] pca953x:4-0020探头失败、错误-121
    [0.582230] omap_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.582451]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.582503] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.582548] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.582555] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.582581] PTP 时钟支持已注册
    [0.582628] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.591458] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.591653] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.591999]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.592852]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.602974] NET:注册协议系列2.
    [0.603475] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.603539] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.603663] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.603718] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.603750] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.603964] NET:注册协议系列1.
    [0.614256] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.614265] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.614271] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.614277] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.615292]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.617824] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.635574] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.646252] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.6462680]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.646288]注册密钥类型 id_legacy
    [0.646343] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.648557]退回:池大小:64页
    [0.648721]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.648735]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.648747]已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.648780]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.651073] EVM_5v0:由 EVM_12v0供电
    [0.651129] ldo4:由 EVM_5v0供电
    [0.654218] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
    [0.654344] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:pA fc002e8c 处1个引脚大小为4
    [0.657477] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.657491]使用[bus 00-ff]时、找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [0.657525] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.657545] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [0.687416] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.687589] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.687602] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.687614] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.687624] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.688026] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.688152] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.688242] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.688257] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.688270] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.688491] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.711650] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
    [0.711804] fpd3_SerDes 4-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
    [0.713339] fpd3_SerDes 7-002c:解串器 fpd3_24b_DES 就绪
    [0.768766] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyO0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是 OMAP UART0
    [1.699779]控制台[ttyO0]已启用
    [1.703804] OMAP_UART 48020000.serial: uart2无 wakeirq
    [1.709742] 48020000.serial:在 MMIO 0x48020000处的 ttyO2 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是 OMAP UART2
    [1.720034][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.726531] VSYS_3V3:由 EVM_12v0供电
    [1.730857] ldo5:由 VSYS_3V3供电
    [1.735350] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.739234] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.748066] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.845354]循环:模块已加载
    [1.851696] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [1.857330]在 MTD 器件 spi32766.0上找到7个部件分区
    [1.863445]在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [1.868823] 0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [1.885174] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [1.901733] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
    [1.918940] 0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [1.935850]0x0000001d0000-00x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [1.953485] 0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    [1.969982] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [1.988013] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.042933] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [2.049311] libphy:48485000.mdio:探测
    [2.067969] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序 TI DP83867
    [2.076662] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序 TI DP83867
    [2.086012] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 5c:F8:21:14:26:ca
    [2.093027] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [2.100277] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 5c:F8:21:14:26:CB
    [2.109324] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.432941] EDT_ft5x06 0-0038:触摸屏探头失败
    [2.438428] EDT_ft5x06:0-0038探头失败、错误-121
    [2.445779] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
    [2.453349] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.459253] TVP5158 4-0058:已注册摄像头传感器驱动器
    [2.465625] ov1063x 4-0037:写入寄存器0x0103失败!
    [2.471468] ov1063x:探测器4-0037失败,错误-121
    [2.477501] ov490 4-0024:读取寄存器0x300a 失败!
    [2.483170] ov490:4-0024探测器失败,错误-121
    [2.489518] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.496844] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.507552] OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:获得了 CD GPIO
    [2.513069] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [2.522888] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.528123] vip1-s1:端口 A:使用 subdev TVP5158 4-0058进行捕获
    [2.535318] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [2.541969] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [2.548809] vip1-s1:器件注册为 video1
    [2.553820] vip1-s1:器件注册为 video2
    [2.558786] vip1-s1:器件注册为 video3.
    [2.563807] EVM_3V3:由 VSYS_3V3供电
    [2.568376] vip1-s1:器件注册为 video4
    [2.603257] OMAP-Hsmmc 480d1000.MMC:sdr25模式无 pinctrl 状态
    [2.609911] omap_hmc 480d1000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [2.616606] OMAP_hsmmc 480d1000.MMC:hs 模式无 pinctrl 状态
    [2.666582] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.703536] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [2.719199] mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
    [2.734204] mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
    [2.750667] mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
    [2.75757579] mmcblk0:P1 P2 P3
    [2.952029] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.960822] hwspinlock_user gatemp:请求了10个 hwspinlocks
    [2.968633] AIC_DVDD:由 EVM_3V3供电
    [2.975437]达芬奇 McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的
    [2.981787] DaVinci-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的
    [2.988213] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: SND-SOC-Dumme-Dai <-> 58040000编码器映射正常
    [2.999436] NET:注册协议系列10.
    [3.016098] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [3.021477] NET:注册协议系列17.
    [3.026416]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.030996] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.038233]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.044776]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.051320] smps1:由 VSYS_3V3供电
    [3.055998]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.062460]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.070904] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [3.076207]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.083321] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [3.100024]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [3.107524] omap_hmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [3.112591] EVM_3V3_SD:由 EVM_3V3供电
    [3.117090] ldo1:由 VSYS_3V3供电
    [3.164211] ASOC-simple card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
    [3.194674] ASOC-simple-card jamr3_sound:tlv320aic3x-hifi <->48474000.McASP 映射正常
    [3.232907] 58040000未找到编码器电源 VDDA、使用虚拟稳压器
    [3.246495][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [3.253467][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [3.269009][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [3.340421]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件240x75
    [3.361116] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [3.393320][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [3.400005] OMAP_RTC 48838000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
    [3.481311] mmc2:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [3.4954993] mmc2:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
    [3.512794] mmcblk1:mmc2:AAAA SL16G 14.8GiB
    [3.522759] mmcblk1:P1 P2 P3
    [3.537002] AIC_DVDD:正在禁用
    [3.540295] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [3.544179] ldo4:正在禁用
    [3.547571] ALSA 器件列表:
    [3.550679]#0:DRA7xx-EVM
    [3.553762]#1:HDMI 58040000编码器
    [3.557807]#2:DRA7xx-JAMR3
    [3.588266] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [3.596800] VFS:在设备179:50上安装了根(ext4文件系统)。
    [3.608786] devtmpfs:已安装
    [3.612150]释放未使用的内核内存:336K (c08ee000 - c0942000)
    [3.618836]此架构不具有内核内存保护。
    [3.768950] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.799577] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [3.815311] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [3.827055] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTL)
    [3.846387] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.12!

    [3.877191] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.922031] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [3.935436] random:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [3.947222] random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [3.965851] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [3.983625]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
    [4.051855]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [4.061855] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [4.072536]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [4.555985] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [4.564478] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [4.572517] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
    [4.580157] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [4.587935] systemd[1]:sysinit.target:找到 avahi-daemon.socket/start 的依赖项
    [4.596172] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [4.603949] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [4.613822] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [4.645574] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [4.663125] systemd[1]:侦听日志插座(/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.683241] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.713018] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [4.733082] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [4.754310] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [4.775237] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [4.814341] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [4.845304] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.875427] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    [4.889805] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.913917] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.933083] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [4.953612] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [4.975076] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [5.004114] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.033276] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [5.053041] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [5.073099] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [5.093325] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [5.115091] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [5.143885] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [5.163246] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [5.197831] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [5.223178] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [5.249461] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [5.453675]随机:非阻塞池已初始化
    [5.501023] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [5.523127] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [5.543080] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [5.563487] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [6.156074] systemd-journale[145]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [7.247703] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [7.299322] ALG:skcipher:setkey 在 ECB-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [确定]找到设备/dev/ttyO0.
    [7.367977] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [7.402495] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [7.567263] OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始网络时间同步。
    [8.617093] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [8.622124] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [8.633057] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [8.665530] FAT-FS (mmcblk1p1):未正确卸载卷。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [9.096188] SCSI 子系统已初始化
    [9.168965] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [9.216972] CAN 设备驱动程序接口
    [9.261051] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [9.717646] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [9.896488] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [9.903585] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
    [9.910624] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
    [10.017418] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [10.106211] SCSI host0:AHCI
    [10.109467] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 337
    [10.177647] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=352)
    [10.263639][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [10.523465] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [确定]已到达目标声卡。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [确定]已达到目标套接字。
    [11.810284] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [11.816802] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [11.824429] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [确定]已到达目标基本系统。
    [11.841763] dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.1.auto
    正在启动电话服务...
    [11.857821] dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.1.auto
    [11.867174] dwc3 48890000.usb: OTG:直到小工具寄存器才启动
    [11.878433] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    正在启动允许用户会话...
    [11.890234] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号1
    正在启动登录服务...
    [11.916604] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [11.930529] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 482、IO 内存0x488d0000
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    [11.951939]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [11.968870]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [11.979828] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [11.988321] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号2
    [确定]已启动系统日志服务。
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [确定]已启动内核日志服务。
    [12.046493] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [12.129148]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [12.148191]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [12.239885] NET:注册协议系列15.
    [确定]已启动电话服务。
    正在启动网络服务...
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [12.2928] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型低速 USB 器件编号2
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [确定]已启动允许用户会话。
    [12.367833]蓝牙:内核版本2.21
    [12.421069] NET:注册协议系列31.
    [12.467258]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [12.490069] USB 1-1:EP 0x81 -舍入间隔为64微帧、EP desc 表示80微帧
    [[12.507711] net eth1:初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    确定]已启动网络服务。
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [12.537906]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [12.550167] Net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [12.600199]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [12.619816]净 Eth0:ALE 表大小1024
    [12.634909]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [12.644665]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [12.762425]输入:PixArt USB 光电鼠标作为/devices/platform/44000000.ocp/488c0000.omap_dwc3_2/488d0000.usb/xhci-hcd.2.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/00031
    [12.886511] net eth1: Phy found : id is : 0x2000a231
    [12.899069] hid-generic 0003:0461:4E22.0001:输入:USB HID v1.11鼠标[PixArt USB 光电鼠标]、位于 usb-xhci-hcd.2.auto-1/input0
    [12.97277] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [13.007996] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [13.038952] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [13.060534] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [13.347604] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
    [13.392886] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [确定]启动登录服务。
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyO0上启动串行 Getty。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已开始网络名称解析。
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils-dev
    binutils
    野牛开发
    野牛
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    G++-symLinks
    G++
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbc6x
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    libcairo-perf-utils
    libgmp10
    利比德11.
    libmpc3.
    libmpfr4
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    swig-dev
    请轻扫

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    SD_BOOT_WN
    (小部分
    中的1024+0记录
    1024+0记录输出
    设置 swapspace 版本1、大小= 2.7GiB (2911891456字节)
    无标签、UUID =e2388091-1205-4622-9663-170d508553a6
    [15.006156]在/dev/mmcblk1p3.上添加了2843644k 交换 在2843644k SS 上优先级:-1扩展:1
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [15.446379] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    正在启动 weston.service ...
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    正在启动 tiipclad-demon.service ...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [确定]已启动 tiipclad-demon.service。
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]已启动 thttpd.service。
    正在启动 rng-tools.service ...
    [确定]已启动 rng-tools.service。
    正在启动 gdbserverproxy.service ...
    [确定]已启动 gdbserverproxy.service。
    正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
    [确定]已启动 matrix-gui-2.0.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyO0

    Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyO0

    dra7xx-EVM 登录:root
    (小部分
















    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    插入 USB2.0后、我使用命令"echo disk >/sys/power/state "启动休眠。
    下面是休眠日志
    (小部分
    root@dra7xx-EVM:~# echo disk >/sys/power/state
    [125.543808] PM:正在同步文件系统... 完成。
    [125.554737]冻结用户空间进程... (已用0.001秒)。
    [125.563950] PM:预分配图像内存... 完成(分配的81407页)
    [125.853432] PM:在0.28秒内分配了325628KB (1162.95MB/s)
    [125.860276]冻结剩余可自由执行的任务... (已用0.001秒)。
    [125.961501] PM:90.530毫秒后完成器件冻结
    [125.971178] PM:3.576ms 后器件延迟冻结完成
    [125.981257] PM:3.612ms 后器件的非请求冻结完成
    [125.987809]正在禁用非引导 CPU ...
    [125.991835] PM:创建休眠映像:
    [125.991835] PM:需要复制81161页
    [125.991835] PM:已创建休眠映像(已复制81161页)
    [125.994425] PM:2.576ms 后完成器件的不可请求解冻
    [126.003119] PM:器件的早期解冻在2.066ms 后完成
    [126.012166] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [126.017771] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [126.023273] net eth0:ALE 表大小1024
    [126.078988] Net eth0:PHY found:id is:0x2000a231
    [126.352838] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [126.544117] PM:器件解冻在534.653毫秒后完成
    [126.558024] PM:使用1个线程进行压缩。
    [126.558024] PM:压缩和保存图像数据(81241页)...
    [126.569645] PM:图像保存进度:0%
    [126.827361] PM:图像保存进度:10%
    [127.043222] PM:图像保存进度:20%
    [127.173168] PM:图像保存进度:30%
    [127.361858] PM:图像保存进度:40%
    [127.519671] PM:图像保存进度:50%
    [127.663810] PM:图像保存进度:60%
    [127.824331] PM:图像保存进度:70%
    [127.946216] USB 1-1:使用 xhci-hcd 重置低速 USB 器件编号2
    [128.098639] PM:图像保存进度:80%
    [128.244342] USB 1-1:EP 0x81 -舍入间隔为64微帧、EP desc 表示80微帧
    [128.342050] PM:图像保存进度:90%
    [128.570338] PM:图像保存进度:100%
    [137.897871] PM:已完成图像保存。
    [137.901451] PM:在11.32秒(28.70MB/s)内写入324964 KB
    [137.921827] PM:S|
    [138.112495]重启:关闭电源
    (一



















    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    然后、当我断开电源并再次为电路板通电时、电路板将从休眠映像恢复、并收到错误消息。
    以下是日志
    (三
    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.45 (root@cpu-193U)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#12 SMP 抢先于2017年10月4日18:27:37 IST
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI DRA722修订版 C EVM
    [0.000000] CMA:保留0x00000000fd400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000fed00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA722 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @eedac000 s14848 r8192 d22016 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:516416
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 no_console_suspend resume=/dev/mmcblk1p3 resumewait root=PARTUUUID=0000-02 RW rootfstype=et
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:2018268K/2072576K 可用(6623K 内核代码、359K rwdata、2484K rodata、336K init、287K BSS、 29732K 保留、24576K CMA-RESer)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08ed044 (9109 KB)
    [0.000000] init:0xc08ee000 - 0xc0942000 (336 KB)
    [0.000000] .data:0xc0942000 - 0xc099bc30 (360KB)
    [0.000000] .bss:0xc099d000 - 0xc09e4cc0 (288KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=1的几何结构
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000015]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000327]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000335] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000782]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000797]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000810] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000904]挂载高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000914]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001446]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001464]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001489]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001501]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001512]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001523]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001550] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001751]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001763] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001795]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.050008]带来了1个 CPU
    [0.050019] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.050025] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.050031] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.050335] devtmpfs:已初始化
    [0.080056] VFP 支持 v0.3:实施方41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.081046] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.2668558]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.270728] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.271575] NET:注册协议系列16.
    [0.272498] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.300174]空闲:使用调速器梯
    [0.330199]空闲:使用调速器菜单
    [0.339127] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.343203] GPIO 线路161 (radio_rst)硬根输出/低电平
    [0.345563] IRQ:No IRQ domain found for /ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400!
    [0.370158] HW 断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.370169]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.370690] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
    [0.370699] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.371289] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.451092] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.452303] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457007] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.480945] pcf857x 0-0020:探测
    [0.481626] pcf857x 0-0021:探测
    [0.481997] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [0.484515] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 1D、PWM 0、LED 0
    [0.542369] pcf857x 0-0027:探测
    [0.542520] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.56610] pcf857x 3-0021:探测
    [0.561094] OMAP_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
    [0.581119] GPIO 线路433 (vin6_SEL_s0)硬根输出/低电平
    [0.581216] pcf857x 4-0026:探测
    [0.58151] pca953x 4-0020:读取寄存器失败
    [0.581540] pca953x:4-0020探头失败、错误-121
    [0.582261] OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.582484]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.582539] Linux 视频采集接口:v2.00
    [0.582583] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.582590] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.582616]已注册 PTP 时钟支持
    [0.582664] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.591476] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.591673] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.592013]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.592869]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.603011] NET:注册协议系列2.
    [0.603515] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.603579] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.603704] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.603758] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.603788] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.604004] NET:注册协议系列1.
    [0.614294] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.614303] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.614310] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.614316] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.615334]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    [0.617863] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.635607] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.646284] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.646314]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.646321]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.646375] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.648589]退回:池大小:64页
    [0.648752]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.648767]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.648779]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.648813]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.651112] EVM_5v0:由 EVM_12v0供电
    [0.651169] ldo4:由 EVM_5v0供电
    [0.654249] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [0.654371] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:PA fc002e8c 上的1个引脚大小为4
    [0.657501] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.657514]使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [0.657549] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.657570] MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
    [0.687620] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.687793] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.687806] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.687817] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.687827] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.688224] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.688348] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.688437] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.688452] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.688465] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.688688] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.711854] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
    [0.712006] fpd3_SerDes 4-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
    [0.713542] fpd3_SerDes 7-002c:解串器 fpd3_24b_DES 就绪
    [0.769365] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyO0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是 OMAP UART0
    [1.700511]控制台[ttyO0]已启用
    [1.704542] OMAP-UART 48020000.serial: uart2无 wakeirq
    [1.710485] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyO2 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是 OMAP UART2
    [1.720777][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.727289] VSYS_3V3:由 EVM_12v0供电
    [1.731611] ldo5:由 VSYS_3V3供电
    [1.736103] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.739997] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.748843] omapdss_DSS 580000.DSS:Bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.846107] loop:module loaded
    [1.852447] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [1.858089]在 MTD 器件 spi32766.0上找到7个器件分区
    [1.864205]在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [1.869582] 0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [1.885941] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [1.902503] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
    [1.919706]0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [1.936617] 0x0000001d0000-00x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [1.954257] 0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    [1.970758] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [1.988811] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.042949] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [2.049324] libphy: 48485000.mdio:探测
    [2.068052] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序 TI DP83867
    [2.076748] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序 TI DP83867
    [2.086106] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 5c:F8:21:14:26:ca
    [2.093124] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [2.100366] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 5c:F8:21:14:26:CB
    [2.109398] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.432958] EDT_ft5x06 0-0038:触摸屏探头失败
    [2.438433] EDT_ft5x06:0-0038探头失败、错误-121
    [2.445778] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
    [2.453343] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.459241] TVP5158 4-0058:已注册摄像头传感器驱动器
    [2.465612] ov1063x 4-0037:写入寄存器0x0103失败!
    [2.471452] ov1063x:探测器4-0037失败,错误-121
    [2.477481] ov490 4-0024:读取寄存器0x300a 失败!
    [2.483149] ov490:探测器4-0024失败,错误-121
    [2.48999] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.496827] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.507540] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [2.513088] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [2.522908] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.528135] vip1-s1:端口 A:使用 subdev TVP5158 4-0058进行捕获
    [2.535335] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    [2.541989] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [2.548831] vip1-s1:器件注册为 video1
    [2.553843] vip1-s1:器件注册为 video2
    [2.558810] vip1-s1:器件注册为 video3.
    [2.563833] EVM_3V3:由 VSYS_3V3供电
    [2.568405] vip1-s1:器件注册为 video4
    [2.603273] OMAP-hsmmc 480d1000.MMC:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    [2.609926] omap_hsmmc 480d1000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [2.616627] omap_hsmmc 480d1000.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
    [2.666598] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.703580] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [2.719244] mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
    [2.734251] mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
    [2.750712] mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
    [2.757624] mmcblk0:P1 P2 P3
    [2.951275] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.960077] hwspinlock_user gatemp:请求了10个 hwspinlocks
    [2.967883] AIC_DVDD:由 EVM_3V3供电
    [2.974701] DaVinci-McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的
    [2.981058] DaVinci-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的
    [2.987495] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy <-> 58040000编码器映射正常
    [2.998724] NET:注册协议系列10.
    [3.015386] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [3.020772] NET:注册协议系列17.
    [3.025718]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.030299] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.037537]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.044079]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.050619] smps1:由 VSYS_3V3供电
    [3.055292]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.061755]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.070219] TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [3.075535]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.082624] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [3.099394]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [3.106899] omap_hmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [3.111972] EVM_3V3_SD:由 EVM_3V3供电
    [3.116466] ldo1:由 VSYS_3V3供电
    [3.154226] ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
    [3.184697] asoc-simple-card jamr3_sound:tlv320aic3x-hifi <->48474000.McASP 映射正常
    [3.212945] 58040000未找到编码器电源 VDDA、使用虚拟稳压器
    [3.232][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [3.230254][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [3.245949][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [3.309983]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件240x75
    [3.330446] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [3.363311][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [3.369991] OMAP_RTC 48838000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
    [3.441292] mmc2:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [3.455560] mmc2:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
    [3.472855] mmcblk1:mmc2:AAAA SL16G 14.8GiB
    [3.482769] mmcblk1:P1 P2 P3
    [3.506166]冻结用户空间进程... (已过0.000秒)完成。
    [3.547434] PM:使用1个线程进行解压缩。
    [3.547434] PM:正在加载和解压缩图像数据(81241页)...
    [4.317317] PM:图像加载进度:0%
    [4.703058] PM:图像加载进度:10%
    [4.820746] PM:图像加载进度:20%
    [5.401635] PM:图像加载进度:30%
    [5.532989] PM:图像加载进度:40%
    [5.681858] PM:图像加载进度:50%
    [6.109718] PM:图像加载进度:60%
    [6.250303] PM:图像加载进度:70%
    [6.435186] PM:图像加载进度:80%
    [6.773467] PM:图像加载进度:90%
    [6.906153] PM:图像加载进度:100%
    [6.910640] PM:图像加载完成。
    [6.914378] PM:在3.35秒内读取324964 KB (97.00 MB/s)
    [7.009281] PM:82.989毫秒后器件停顿完成
    [7.018278] PM:2.854毫秒后器件的延迟停顿完成
    [7.056047] PM:31.257毫秒后器件停止
    [7.062702]正在禁用非引导 CPU ...
    [125.994577] PM:2.729ms 后器件的非请求恢复完成
    [126.003540] PM:器件的早期恢复在2.077毫秒后完成
    [126.096643] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [126.102213] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [126.107717]净 eth0:ALE 表大小1024
    [126.163690] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
    [126.442828] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [126.669116] USB USB1:根集线器断电或复位
    [126.674498] USB USB2:根集线器断电或复位
    [134.182832]分配设备插槽 ID 时出现 xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:错误
    [134.190047] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:此 xHCI 主机支持的最大器件数为64。
    [134.198768] USB 1-1:使用 xhci-hcd 重置低速 USB 器件编号2
    [134.205709]------ [在此处剪切]-----
    [134.210588]警告:CPU:0 PID:1223 at drivers/USB/host/xhci.c:3812 xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd]()
    [134.221270]链接的模块:bc_example (O) usbhid xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4蓝牙 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd_l
    [134.264694] CPU:0 PID:1223 Comm:kworker/U2:10被污染:g O 4.4.45 #12
    [134.272896]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [134.279284]工作队列:Events_unbound async_run_entry_fn
    [134.284858]回溯:
    [134.287437][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [134.295366] r7:bf260790 R6:60000113 R5:00000000 R4:c096fe8c.
    [134.301331][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [134.308900][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [134.317382] r7:bf260790 R6:00000EE4 R5:00000009 R4:00000000
    [134.32347][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [134.332564] R8:ed1f5000 r7:00000000 R6:ed52c158 R5:ed52c000 R4:00000000
    [134.339653][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd])
    [134.3498225][ ](xhci_setup_device [xhci_hcd])、来自[ ](xhci_enable_device+0x14/0x18 [xhci_hcd])
    [134.360773] R10:00000000 R9:ed1f59a4 R8:ed1f5000 r7:00000000 R6:00000001 R5:00000000
    [134.369017] R4:ed7b3000
    [134.371767][ ](xhci_enable_device [xhci_hcd])、来自[ ](hub_port_init+0x76c/b6c [usbcore])
    [134.382553][ ](hub_port_init [usbcore])、来自[ ](USB_RESET_AND_VERIFICE_DEVICE_0xFC/0x5a0 [usbcore])
    [134.393863] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:bf1f6640 r7:00000000 R6:00000001 R5:ed1f5000
    [134.402102] R4:ed7b3000
    [134.404873][ ](USB_reset_and_verify_device [usbcore])从[ ](USB_port_resume+0x37c/0x528 [usbcore])
    [134.416455] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:00000004 r7:00000001 R6:00000040 R5:ed7b3000
    [134.424689] R4:ed1f5000
    [134.427461][ ](USB_PORT_RESUME [usbcore])、来自[ ](generic_resume+0x1c/0x28 [usbcore])
    [134.437678] R9:00000000 R8:ed7b3068 r7:00000000 R6:00000040 R5:ed7b3000 R4:00000001
    [134.445946][ ](generic_resume [usbcore])、来自[ ](USB_RESUE_BIST+0x118/0x144 [usbcore])
    [134.45644][ ](USB_RESUE_Both [usbcore])、来自[ ](USB_RESUME+0x1c/0x68 [usbcore])
    [134.466321] r7:00000000 R6:ed7b3000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [134.472396][ ](USB_RESUME [usbcore])、来自[ ](USB_DEV_RESTORE+0x14/0x18 [usbcore])
    [134.482244] r7:00000000 R6:00000000 R5:bf1d7260 R4:00000001
    [134.488263][ ](USB_DEV_RESTORE [usbcore])、来自[ ](DPM_RUN_CALLM+0x34/0xc8)
    [134.497760][ ](DPM_RUN_CALLACK)、来自[ ](DEVICE_RESUE+0x94/0x1a4)
    [134.506240] R8:ed7b309c r7:00000040 R6:00000000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [134.513304][ ](DEVICE_RESUME)从[ ](异步恢复+0x24/0x4c)
    [134.521330] R9:00000000 R8:ee854400 r7:00000000 R6:e5622940 R5:ed7b3068 R4:c09d7ccc
    [134.529480][ ](async_resume)从[ ](异步_run_entry_fn+0x50/0x120)
    [134.538057] R5:c099d020 R4:e5622950
    [134.541821][ ](async_run_entry_fn)、来自[ ](Process_One_Work+0x124/0x3f4)
    [134.550854] r7:00000000 R6:ee89e000 R5:e551cc80 R4:e5622950
    [134.556818][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x4c/0x524)
    [134.565308] R10:ee89e000 R9:e551cc80 R8:00000088 r7:e5530000 R6:ee89e014 R5:e551cc98
    [134.573547] R4:ee89e000
    [134.576204][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
    [134.583774] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c004a6ac R6:e551cc80 R5:e5622bc0
    [134.592017] R4:00000000
    [134.594684][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [134.602262] r7:00000000 R6:00000000 R5:c0050160 R4:e5622bc0
    [134.608249]--[结束线迹 d4e302dc5bd8a697 ]--
    [134.613103] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Virt dev 对于 SLOT_ID 0x1无效!
    [134.620029] USB 1-1:集线器无法启用设备、错误-22
    [146.912822]分配设备插槽 ID 时出现 xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:错误
    [146.920033] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:此 xHCI 主机支持的最大器件数为64。
    [146.928719] USB 1-1:使用 xhci-hcd 重置低速 USB 器件编号2
    [146.935660]------ [在此处剪切]-----
    [146.940527]警告:CPU:0 PID:1223在 drivers/USB/host/xhci.c:3812 xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd]()
    [146.951198]链接模块:bc_example (O) usbhid xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4蓝牙 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd_l
    [146.994620] CPU:0 PID:1223 Comm:kworker/U2:10被污染:g W O 4.4.45 #12
    [147.002828]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [147.009211]工作队列:Events_unbound async_run_entry_fn
    [147.014789]回扫:
    [147.017367][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [147.025303] r7:bf260790 R6:60000113 R5:00000000 R4:c096fe8c
    [147.031276][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [147.038854][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [147.047335] r7:bf260790 R6:00000ee4 R5:00000009 R4:00000000
    [147.053299][.接受采取后续行动 ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [147.062519] R8:ed1f5000 r7:00000000 R6:ed52c158 R5:ed52c000 R4:00000000
    [147.069602] ](warn_slowpath_null)、来自[ ](xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd])
    [147.079771][ ](xhci_setup_device [xhci_hcd])、来自[ ](xhci_enable_device+0x14/0x18 [xhci_hcd])
    [147.090709] R10:00000000 R9:ed1f59a4 R8:ed1f5000 r7:00000000 R6:00000001 R5:00000000
    [147.098950] R4:ed7b3000
    [147.101686][ ](xhci_enable_device [xhci_hcd])、来自[ ](hub_port_init+0x76c/b6c [usbcore])
    [147.112474][ ](hub_port_init [usbcore])、来自[ ](USB_RESET_AND_VERIFICE_DEVICE_0xFC/0x5a0 [usbcore])
    [147.123784] r10:ee89e000 r9:ed1f59a4 r8:bf1f6640 r7:00000001 r6:00000001 r5:ed1f5000
    [147.132024] R4:ed7b3000
    [147.134794][ ](USB_reset_and_verify_device [usbcore])从[ ](USB_port_resume+0x37c/0x528 [usbcore])
    [147.146378] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:00000004 r7:00000001 R6:00000040 R5:ed7b3000
    [147.154617] R4:ed1f5000
    [147.157387][ ](USB_PORT_RESUME [usbcore])、来自[ ](generic_resume+0x1c/0x28 [usbcore])
    [147.167596] R9:00000000 R8:ed7b3068 r7:00000000 R6:00000040 R5:ed7b3000 R4:00000001
    [147.175861][ ](generic_resume [usbcore])、来自[ ](USB_RESUE_BIST+0x118/0x144 [usbcore])
    [147.186386][ ](USB_RESUE_Both [usbcore])、来自[ ](USB_RESUME+0x1c/0x68 [usbcore])
    [147.196241] r7:00000000 R6:ed7b3000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [147.202305][ ](USB_RESUME [usbcore])、来自[ ](USB_DEV_RESTORE+0x14/0x18 [usbcore])
    [147.212159] r7:00000000 R6:00000000 R5:bf1d7260 R4:00000001
    [147.218177][ ](USB_DEV_RESTORE [usbcore])、来自[ ](DPM_RUN_CALLM+0x34/0xc8)
    [147.227668][ ](DPM_RUN_CALLACK)、来自[ ](DEVICE_RESUE+0x94/0x1a4)
    [147.236157] R8:ed7b309c r7:00000040 R6:00000000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [147.243222 ](DEVICE_RESUME)从[ ](异步恢复+0x24/0x4c)
    [147.251257] R9:00000000 R8:ee854400 r7:00000000 R6:e5622940 R5:ed7b3068 r4:c09d7ccc
    [147.259416][.接受采取后续行动 ](async_resume)从[ ](异步_run_entry_fn+0x50/0x120)
    [147.267990] R5:c099d020 R4:e5622950
    [147.271756][.接受采取后续行动 ](async_run_entry_fn)、来自[ ](Process_One_Work+0x124/0x3f4)
    [147.280788] r7:00000000 R6:ee89e000 R5:e551cc80 R4:e5622950
    [147.286753][.接受采取后续行动 ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x4c/0x524)
    [147.295239] r10:ee89e000 r9:e551cc80 r8:00000088 r7:e5530000 r6:ee89e014 r5:e551cc98
    [147.303478] R4:ee89e000
    [147.306141][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
    [147.313709] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c004a6ac R6:e551cc80 R5:e5622bc0
    [147.321952] R4:00000000
    [147.324612][.接受采取后续行动 ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [147.332188] r7:00000000 R6:00000000 R5:c0050160 R4:e5622bc0
    [147.342801]-[结束线迹 d4e302dc5bd8a698 ]---
    [147.347642] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Virt dev 对于 slot_id 0x1无效!
    [147.3555254] USB 1-1:集线器无法启用设备,错误-22
    [159.642821]分配设备插槽 ID 时出现 xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:错误
    [159.650030] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:此 xHCI 主机支持的最大器件数为64。
    [159.658718] USB 1-1:使用 xhci-hcd 重置低速 USB 器件编号2
    [159.665663]-------- [在此处剪切]-----
    [159.670521]警告:CPU:0 PID:1223 at drivers/USB/host/xhci.c:3812 xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd]()
    [159.681206]链接的模块:bc_example (O) usbhid xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4蓝牙 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd_l
    [159.724633] CPU:0 PID:1223 Comm:kworker/U2:10被污染:g W O 4.4.45 #12
    [159.732833]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [159.739218]工作队列:Events_unbound async_run_entry_fn
    [159.744789]回溯:
    [159.747364][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [159.755304] r7:bf260790 R6:60000113 R5:00000000 R4:c096fe8c
    [159.761266][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [159.768837][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [159.777319] r7:bf260790 R6:00000EE4 R5:00000009 R4:00000000
    [159.783274][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [159.792484] R8:00000000 r7:00000000 R6:ed52c158 R5:ed52c000 R4:00000000
    [159.799569][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd])
    [159.809728][ ](xhci_setup_device [xhci_hcd])、来自[ ](xhci_address_device+0x14/0x18 [xhci_hcd])
    [159.820760] R10:00000000 R9:00000002 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000002 R5:bf260824
    [159.829003] R4:ed7b3000
    [159.831732][ ](xhci_address_device [xhci_hcd])、来自[ ](hub_port_init+0x314/b6c [usbcore])
    [159.842597][ ](hub_port_init [usbcore])、来自[ ](USB_RESET_AND_VERIFICE_DEVICE_0xFC/0x5a0 [usbcore])
    [159.853901] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:bf1f6640 r7:00000002 R6:00000001 R5:ed1f5000
    [159.862141] R4:ed7b3000
    [159.864908][ ](USB_reset_and_verify_device [usbcore])从[ ](USB_port_resume+0x37c/0x528 [usbcore])
    [159.876501] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:00000004 r7:00000001 R6:00000040 R5:ed7b3000
    [159.884741] R4:ed1f5000
    [159.887514][ ](USB_PORT_RESUME [usbcore])、来自[ ](generic_resume+0x1c/0x28 [usbcore])
    [159.897725] R9:00000000 R8:ed7b3068 r7:00000000 R6:00000040 R5:ed7b3000 R4:00000001
    [159.905996][ ](generic_resume [usbcore])、来自[ ](USB_RESUE_BIST+0x118/0x144 [usbcore])
    [159.916502][ ](USB_RESUE_Both [usbcore])、来自[ ](USB_RESUME+0x1c/0x68 [usbcore])
    [159.926357] r7:00000000 R6:ed7b3000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [159.932429][ ](USB_RESUME [usbcore])、来自[ ](USB_DEV_RESTORE+0x14/0x18 [usbcore])
    [159.942289] r7:00000000 R6:00000000 R5:bf1d7260 R4:00000001
    [159.948308][ ](USB_DEV_RESTORE [usbcore])、来自[ ](DPM_RUN_CALLM+0x34/0xc8)
    [159.957791][ ](DPM_RUN_CALLACK)、来自[ ](DEVICE_RESUE+0x94/0x1a4)
    [159.966274] R8:ed7b309c r7:00000040 R6:00000000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [159.973341][ ](DEVICE_RESUME)从[ ](异步恢复+0x24/0x4c)
    [159.981373] R9:00000000 R8:ee854400 r7:00000000 R6:e5622940 R5:ed7b3068 R4:c09d7ccc
    [159.989520][ ](async_resume)从[ ](异步_run_entry_fn+0x50/0x120)
    [159.998095] R5:c099d020 R4:e5622950
    [160.001856][ ](async_run_entry_fn)、来自[ ](Process_One_Work+0x124/0x3f4)
    [160.010890] r7:00000000 R6:ee89e000 R5:e551cc80 R4:e5622950
    [160.016845][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x4c/0x524)
    [160.025326] R10:ee89e000 R9:e551cc80 R8:00000088 r7:e5530000 R6:ee89e014 R5:e551cc98
    [16033566] R4:ee89e000
    [160.036225][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
    [16043789] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c004a6ac R6:e551cc80 R5:e5622bc0
    [160.052021] R4:00000000
    [160.05466][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [160.062258] r7:00000000 R6:00000000 R5:c0050160 R4:e5622bc0
    [160.068263]--[结束线迹 d4e302dc5bd8a699 ]--
    [160.073117] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Virt dev 对于 SLOT_ID 0x1无效!
    [160.282807]-------- [在此处剪切]-----
    [160.287664]警告:CPU:0 PID:1223在 drivers/usb/host/xhci.c:3812 xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd]()
    [160.298348]链接的模块:bc_example (O) usbhid xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4蓝牙 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd_l
    [160.341768] CPU:0 PID:1223 Comm:kworker/U2:10被污染:g W O 4.4.45 #12
    [160.349977]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [160.356354]工作队列:Events_unbound async_run_entry_fn
    [160.361921]回溯:
    [160.36495][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [160.372427] r7:bf260790 R6:60000113 R5:00000000 R4:c096fe8c
    [160.378387][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [160.385964][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [160.394443] r7:bf260790 R6:00000ee4 R5:00000009 R4:00000000
    [160.400406][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [160.409622] R8:00000000 r7:00000000 R6:ed52c158 R5:ed52c000 R4:00000000
    [160.416705][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd])
    [160.42668][ ](xhci_setup_device [xhci_hcd])、来自[ ](xhci_address_device+0x14/0x18 [xhci_hcd])
    [160.437908] R10:00000000 R9:00000002 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000001 R5:bf260824
    [160.446150] R4:ed7b3000
    [160.448883][ ](xhci_address_device [xhci_hcd])、来自[ ](hub_port_init+0x314/b6c [usbcore])
    [160.459761][ ](hub_port_init [usbcore])、来自[ ](USB_RESET_AND_VERIFICE_DEVICE_0xFC/0x5a0 [usbcore])
    [160.471064] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:bf1f6640 r7:00000002 R6:00000001 R5:ed1f5000
    [160.479300] R4:ed7b3000
    [160.482065][ ](USB_reset_and_verify_device [usbcore])从[ ](USB_port_resume+0x37c/0x528 [usbcore])
    [160.493643] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:00000004 r7:00000001 R6:00000040 R5:ed7b3000
    [160.501878] R4:ed1f5000
    [160.504651][ ](USB_PORT_RESUME [usbcore])、来自[ ](generic_resume+0x1c/0x28 [usbcore])
    [160.514860] R9:00000000 R8:ed7b3068 r7:00000000 R6:00000040 R5:ed7b3000 R4:00000001
    [160.523126][ ](generic_resume [usbcore])、来自[ ](USB_RESUE_BIST+0x118/0x144 [usbcore])
    [160.533644][ ](USB_RESUE_Both [usbcore])、来自[ ](USB_RESUME+0x1c/0x68 [usbcore])
    [160.543496] r7:00000000 R6:ed7b3000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [160.549564][ ](USB_RESUME [usbcore])、来自[ ](USB_DEV_RESTORE+0x14/0x18 [usbcore])
    [160.559415] r7:00000000 R6:00000000 R5:bf1d7260 R4:00000001
    [160.565427][ ](USB_DEV_RESTORE [usbcore])、来自[ ](DPM_RUN_CALLM+0x34/0xc8)
    [160.574917][ ](DPM_RUN_CALLACK)、来自[ ](DEVICE_RESUE+0x94/0x1a4)
    [160.583404] R8:ed7b309c r7:00000040 R6:00000000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [160.590463][ ](DEVICE_RESUME)从[ ](异步恢复+0x24/0x4c)
    [160.598491] R9:00000000 R8:ee854400 r7:00000000 R6:e5622940 R5:ed7b3068 R4:c09d7ccc
    [160.606639][ ](async_resume)从[ ](异步_run_entry_fn+0x50/0x120)
    [160.615216] R5:c099d020 R4:e5622950
    [160.618971][ ](async_run_entry_fn)、来自[ ](Process_One_Work+0x124/0x3f4)
    [160.628007] r7:00000000 R6:ee89e000 R5:e551cc80 R4:e5622950
    [160.633967][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x4c/0x524)
    [160.642448] R10:ee89e000 R9:e551cc80 R8:00000088 r7:e5530000 R6:ee89e014 R5:e551cc98
    [160.650692] R4:ee89e000
    [160.653358][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
    [160.60930] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c004a6ac R6:e551cc80 R5:e5622bc0
    [160.669168] R4:00000000
    [160.671831][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [160.679402] r7:00000000 R6:00000000 R5:c0050160 R4:e5622bc0
    [160.691171]--[结束线迹 d4e302dc5bd8a69a ]--
    [160.696021] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Virt dev 对于 SLOT_ID 0x1无效!
    [160.912811] USB 1-1:器件不接受地址2、错误-22
    [173.202820]分配设备插槽 ID 时出现 xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:错误
    [173.210038] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:此 xHCI 主机支持的最大器件数为64。
    [173.218723] USB 1-1:使用 xhci-hcd 重置低速 USB 器件编号2
    [173.225675]-------- [在此处剪切]-----
    [173.230532]警告:CPU:0 PID:1223 at drivers/USB/host/xhci.c:3812 xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd]()
    [173.241209]链接的模块:bc_example (O) usbhid xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4蓝牙 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd_l
    [173.284640] CPU:0 PID:1223 Comm:kworker/U2:10被污染:g W O 4.4.45 #12
    [173.292834]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [173.299220]工作队列:Events_unbound async_run_entry_fn
    [173.304791]回溯:
    [173.307363][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [173.315303] r7:bf260790 R6:60000113 R5:00000000 R4:c096fe8c.
    [173.321271][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [173.328845][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [173.337320] r7:bf260790 R6:00000EE4 R5:00000009 R4:00000000
    [173.343285][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [173.352503] R8:00000000 r7:00000000 R6:ed52c158 R5:ed52c000 R4:00000000
    [173.359579][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd])
    [173.369744][ ](xhci_setup_device [xhci_hcd])、来自[ ](xhci_address_device+0x14/0x18 [xhci_hcd])
    [173.380777] R10:00000000 R9:00000002 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000002 R5:bf260824
    [173.389009] R4:ed7b3000
    [173.391744][ ](xhci_address_device [xhci_hcd])、来自[ ](hub_port_init+0x314/b6c [usbcore])
    [173.402612][ ](hub_port_init [usbcore])、来自[ ](USB_RESET_AND_VERIFICE_DEVICE_0xFC/0x5a0 [usbcore])
    [173.413925] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:bf1f6640 r7:00000003 R6:00000001 R5:ed1f5000
    [173.422171] R4:ed7b3000
    [173.424943][ ](USB_reset_and_verify_device [usbcore])从[ ](USB_port_resume+0x37c/0x528 [usbcore])
    [173.436527] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:00000004 r7:00000001 R6:00000040 R5:ed7b3000
    [173.444771] R4:ed1f5000
    [173.447542][ ](USB_PORT_RESUME [usbcore])、来自[ ](generic_resume+0x1c/0x28 [usbcore])
    [173.457757] R9:00000000 R8:ed7b3068 r7:00000000 R6:00000040 R5:ed7b3000 R4:00000001
    [173.466033][ ](generic_resume [usbcore])、来自[ ](USB_RESUE_BIST+0x118/0x144 [usbcore])
    [173.476540][ ](USB_RESUE_Both [usbcore])、来自[ ](USB_RESUME+0x1c/0x68 [usbcore])
    [173.486401] r7:00000000 R6:ed7b3000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [173.492475][ ](USB_RESUME [usbcore])、来自[ ](USB_DEV_RESTORE+0x14/0x18 [usbcore])
    [173.502326] r7:00000000 R6:00000000 R5:bf1d7260 R4:00000001
    [173.508347][ ](USB_DEV_RESTORE [usbcore])、来自[ ](DPM_RUN_CALLM+0x34/0xc8)
    [173.517839][ ](DPM_RUN_CALLACK)、来自[ ](DEVICE_RESUE+0x94/0x1a4)
    [173.526322] R8:ed7b309c r7:00000040 R6:00000000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [173.533386][ ](DEVICE_RESUME)从[ ](异步恢复+0x24/0x4c)
    [173.541415] R9:00000000 R8:ee854400 r7:00000000 R6:e5622940 R5:ed7b3068 R4:c09d7ccc
    [173.549566][ ](async_resume)从[ ](异步_run_entry_fn+0x50/0x120)
    [173.558149] R5:c099d020 R4:e5622950
    [173.561911] ](async_run_entry_fn)、来自[ ](Process_One_Work+0x124/0x3f4)
    [173.570944] r7:00000000 R6:ee89e000 R5:e551cc80 R4:e5622950
    [173.576911] ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x4c/0x524)
    [173.585393] R10:ee89e000 R9:e551cc80 R8:00000088 r7:e5530000 R6:ee89e014 R5:e551cc98
    [173.593633] R4:ee89e000
    [173.596295][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
    [173.603870] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c004a6ac R6:e551cc80 R5:e5622bc0
    [173.612104] R4:00000000
    [173.614765][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [173.622340] r7:00000000 R6:00000000 R5:c0050160 R4:e5622bc0
    [173.628321]--[结束线迹 d4e302dc5bd8a69b ]--
    [173.633174] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Virt dev 对于 slot_id 0x1无效!
    [173.842806]------ [在此处剪切]-----
    [173.847660]警告:CPU:0 PID:1223在 drivers/usb/host/xhci.c:3812 xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd]()
    [173.858344]链接到的模块:bc_example (O) usbhid xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4蓝牙 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd_l
    [173.901760] CPU:0 PID:1223 Comm:kworker/U2:10被污染:g W O 4.4.45 #12
    [173.909967]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [173.916352]工作队列:Events_unbound async_run_entry_fn
    [173.921916]回溯:
    [173.924489][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [173.932416] r7:bf260790 R6:60000113 R5:00000000 R4:c096fe8c
    [173.938378][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [173.945952][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [173.954436] r7:bf260790 R6:00000ee4 R5:00000009 R4:00000000
    [173.960401][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [173.969608] R8:00000000 r7:00000000 R6:ed52c158 R5:ed52c000 R4:00000000
    [173.976678][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](xhci_setup_device+0x458/0x4ec [xhci_hcd])
    [173.986832][ ](xhci_setup_device [xhci_hcd])、来自[ ](xhci_address_device+0x14/0x18 [xhci_hcd])
    [173.997857] R10:00000000 R9:00000002 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000001 R5:bf260824
    [174.006100] R4:ed7b3000
    [174.008832][ ](xhci_address_device [xhci_hcd])、来自[ ](hub_port_init+0x314/b6c [usbcore])
    [174.019715][ ](hub_port_init [usbcore])、来自[ ](USB_RESET_AND_VERIFICE_DEVICE_0xFC/0x5a0 [usbcore])
    [174.031034] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:bf1f6640 r7:00000003 R6:00000001 R5:ed1f5000
    [174.039265] R4:ed7b3000
    [174.042030][ ](USB_reset_and_verify_device [usbcore])从[ ](USB_port_resume+0x37c/0x528 [usbcore])
    [174.053613] R10:ee89e000 R9:ed1f59a4 R8:00000004 r7:00000001 R6:00000040 R5:ed7b3000
    [174.061855] R4:ed1f5000
    [174.064626][ ](USB_PORT_RESUME [usbcore])、来自[ ](generic_resume+0x1c/0x28 [usbcore])
    [174.074849] R9:00000000 R8:ed7b3068 r7:00000000 R6:00000040 R5:ed7b3000 R4:00000001
    [174.083117][ ](generic_resume [usbcore])、来自[ ](USB_RESUE_BIST+0x118/0x144 [usbcore])
    [174.093635][ ](USB_RESUE_Both [usbcore])、来自[ ](USB_RESUME+0x1c/0x68 [usbcore])
    [174.103486] r7:00000000 R6:ed7b3000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [174.109557][ ](USB_RESUME [usbcore])、来自[ ](USB_DEV_RESTORE+0x14/0x18 [usbcore])
    [174.119404] r7:00000000 R6:00000000 R5:bf1d7260 R4:00000001
    [174.125420][ ](USB_DEV_RESTORE [usbcore])、来自[ ](DPM_RUN_CALLM+0x34/0xc8)
    [174.134913][ ](DPM_RUN_CALLACK)、来自[ ](DEVICE_RESUE+0x94/0x1a4)
    [174.143397] R8:ed7b309c r7:00000040 R6:00000000 R5:ed7b3068 R4:00000001
    [174.150446][ ](DEVICE_RESUME)从[ ](异步恢复+0x24/0x4c)
    [174.158466] R9:00000000 R8:ee854400 r7:00000000 R6:e5622940 R5:ed7b3068 R4:c09d7ccc
    [174.166617][ ](async_resume)从[ ](异步_run_entry_fn+0x50/0x120)
    [174.175194] R5:c099d020 R4:e5622950
    [174.178958][ ](async_run_entry_fn)、来自[ ](Process_One_Work+0x124/0x3f4)
    [174.187990] r7:00000000 R6:ee89e000 R5:e551cc80 R4:e5622950
    [174.193953][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x4c/0x524)
    [174.202440] R10:ee89e000 R9:e551cc80 R8:00000088 r7:e5530000 R6:ee89e014 R5:e551cc98
    [174.210684] R4:ee89e000
    [174.213348][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
    [174.220920] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c004a6ac R6:e551cc80 R5:e5622bc0
    [174.229165] R4:00000000
    [174.231830][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [174.239405] r7:00000000 R6:00000000 R5:c0050160 R4:e5622bc0
    [174.245401]--[结束线迹 d4e302dc5bd8a69c ]--
    [174.250245] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Virt dev 对于 slot_id 0x1无效!
    [174.462811] USB 1-1:器件不接受地址2、错误-22
    [174.469097] PM:48375.411毫秒后完成设备恢复
    [174.478577]正在重新启动任务...
    [174.482296] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号2
    [174.507657]完成。
    Root@dra7xx-EVM:分配器件插槽 ID 时出现~#[186.572826] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:错误
    [186.580049] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:此 xHCI 主机支持的最大器件数为64。
    [186.591787] USB USB1-port1:无法分配 USB_device
    (小部分



    谢谢、
    此致、
    瓦西姆