This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/dra750:在 SDK 3.02.00.03中修改的 USB3.0驱动程序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629475/linux-dra750-usb3-0-driver-modified-in-sdk-3-02-00-03

器件型号:DRA750

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用 DRA7xx GLSDK 7.04.00.03 (K3.14)和 Processor SDK Linux Automotive 3.02.00.03 (K4.4)在定制板上运行 J6。

使用  DRA7xx GLSDK 7.04.00.03时、连接到 USB3.0端口的超高速器件有时会被识别为高速器件。

但是、使用 Processor SDK Linux Automotive 3.02.00.03、上述情况不会发生。

我们试图问:

3.02.00.03中的 USB 驱动程序是否对 器件速度识别进行了一些修改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我已将您的问题转发给 USB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩
    GLSDK 7.04基于3.14基线内核。 3.02版本基于最新的4.4。 内核、您可以找到更多合并的社区补丁。

    此致
    Ravi