This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:DMTimer PWM

Guru**** 2575385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629776/linux-am3354-dmtimer-pwm

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好!

我们使用的是带 AM3354处理器的定制板(TI Process SDK 03.03)。

我们只有一个空闲 GPIO 引脚(GPIO1_6)配置为 Timer6、该引脚连接到 LCD 背光 PWM。

我们希望在相同的上生成 PWM 信号。 您能不能在此帮助我如何生成软件 PWM? 提前感谢您的支持。

此致、

Joyee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SDK 中没有用于 PWM 模式的 DMTimer 驱动程序。 您必须自己编写一个。 您可以参考 AM335x TRM 修订版 P 第20.1.3.5节进行参考。