This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x:VISION SDK Linux 使能 LCD 用于演示用例

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629335/tda2x-vision-sdk-linux-enable-lcd-for-demo-usecases

我们正在 TDA2x EVM VisionSDK 3 Linux 上进行开发

我们能够在 HDMI 上运行演示应用。  如何启用 LCD 作为 Linux 用例演示的输出显示。

应用程序设置在显示屏中仅显示 HDMI 选项。

LCD 是10.1" LCD/触摸屏模块、连接到 TDA2x EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Vision SDK 3.0中,仅支持 HDMI。

    将进行内核更改以增加对 LCD 的支持。
    10英寸 LCD 将作为 VISION SDK 3.1版本的一部分提供支持

    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chetan 提供的信息、

    我们无法从 Vision SDK Docs 中找到任何不支持 LCD 的信息。、

    在 Linux 中支持 LCD 显示屏的 Vision SDK 3.1版本是我们的不二之选择
    由于我们的开发计划很紧、我们能否获得任何用于添加此支持的预发布补丁。

    此致

    纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VISION SDK 3.1应在10月20日前发布

    由于内核会发生变化、u-boot 甚至是在3.0上提供补丁的 VISION SDK 都可能无法实现。


    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 tda2xx EVM 随附的10英寸 LG LCD 吗?

    当前版本仅支持10英寸 LG LCD、不支持10英寸 OSD 1080p 显示屏。


    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chetan

    LCD 是 EVM 随附的10.1' LCD
    (1920 X 1200显示屏/多点触控触摸屏–Spectrum Digital) www.spectrumdigital.com/.../

    这是 TI EVM 页面中列出的内容、并提到了支持的操作系统:Vision SDK、StarterWare
    即将发布的版本不支持此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VISION SDK Linux 不支持上述 LCD。

    Vision SDK Linux 支持 M4显示、而对于 M4显示、我们支持 HDMI、并且最近添加了10英寸 LG LCD。

    它在 Vision SDK BIOS 中受支持、对于 Linux、您可以使用 infoadas 版本。
    这将添加到 VISION SDK 的后续版本中

    此致
    Chetan.M