请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 主题中讨论的其他器件:AM4376
工具/软件:TI-RTOS
您好!
UART_init()函数需要一个类型为 UART_HwAttrs 的表。 此表在 UART 驱动程序´s 文件夹中名为 UART_SoC.c 的多个文件中定义。 实际上、每个 SoC 都有一个 UART_SoC.c 文件。
c:\ti\pdk_am437X_1_0_7\packages/ti\drv\uart\soc \AM437X\UART_SoC.c 有6个条目。
我的具有 AM4376的板仅使用2个 UART。
我的问题是我的项目/板的 UART_HwAttrs 表是否必须包含全部6个条目。 如果没有、您建议在 projetc 文件夹(例如 UARD_ .c)?
已安装的组件:
CCS 7.2
GCC ARM 编译器4.9.3
PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X 4.00.04
AM437x PDK v1.0.7
BIOS 6.46.05.55
xdctools 3.32.02.25_core
此致、
Marcio。