This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:McBSP Linux ARM 中断支持

Guru**** 2574265 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629174/linux-omap-l138-mcbsp-linux-arm-interrupt-support

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

你(们)好

我想在 Linux 中对 OMAP 使用 McBSP 中断。我设置 McBSP 寄存器、看起来不错。

我没有找到这种实施的任何例子? OMAP-L138 DaVinci BSP 是否支持它?

此致

Yehuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 Linux SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 

    响应的频率。

    使用的 SDK 为:ti-sdk-omapl138-lcdk-01.00.00
    Linux OMAP 版本为:3.1.10-gf6fe6d8-m脏。

    我想更新这个帖子、我需要 McBSP 与 EDMA3和 EDMA 完成事件驱动的中断一起工作。

    我找到了一个有关 OMAP-L1 Linux 驱动程序用法的链接、其中介绍了 EVM 上的 McBSP 测试内核对象。

    它是否适用于 OMAP-L138并且我可以基于它?
    够了吗?
    是 DVSDK 4.xx 吗?


    此致

    Yehuda



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个非常旧的 Linux SDK、因此、我认为 wiki 将适用于 ti-sdk-omapl138-lcdk-01.00.00。

    如果您希望切换到最新的 DISDK (使用内核4.9.28)、您可以参阅 Linux 内核文档:
    Documentation/devicetree/bindings/sound/davinci-mcbsp.txt
    以了解如何设置要与 McBSP 一起使用的 EDMA 和 IRQ。

    此致、
    Yordan