工具/软件:Linux
您好!
我尝试在 AM437X MYD-C437X 开发板中启用 SPI 0和 SPI 4。
我修改了.dts 文件以启用 SPI0 和 SPI4。
spi0_pins:pinmux_spi0_pins{
pinctrl-single、pins =<
0x150 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0 | INPUT_EN)
0x154 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)
0x158 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)
0x15c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)
>;
};
spi0{(&S)
状态="正常";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&spi0_PINs>;
spidev@0{
SPI-max-frequency =<24000000>;
reg =<0>;
兼容="Rohm、dh2228fv";
};
};
我为 SPI4做了一个很好的事 但我无法在"DEV_"下看到 任何器件、如/dev/spidev1.0和/dev/spidev2.0.
此外、我在内核中启用 McSPI 驱动程序和用户空间驱动程序支持。
我需要任何人的支持。