This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:使用 TMS320DM368评估模块中的串行闪存实用程序刷写引导加载程序时出现问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629200/linux-tms320dm368-problem-in-flashing-boot-loader-using-serial-flash-utility-in-tms320dm368-evaluation-module

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

根据 TMS320DM368软件开发人员指南、我尝试使用串行闪存实用程序进行闪存引导。

在命令 promt 上,我将连续获得以下行。

正在等待 DM36x...
收到 BOOTME 命令。 正在返回 ACK 和标头...
ACK 命令已发送。 正在等待开始命令...
Target:Begin
已收到开始命令。 正在发送 CRC 表...
0%[--------------------------------
状态未定义

100%
100%
正在等待完成... CRC 表已发送。

正在等待 DM36x...
收到 BOOTME 命令。 正在返回 ACK 和标头...
ACK 命令已发送。 正在等待开始命令...
Target:Begin
已收到开始命令。 正在发送 CRC 表...
0%[--------------------------------
状态未定义

100%
100%
正在等待完成... CRC 表已发送。

正在等待 DM36x...

这些线路自上半小时以来不断出现。 现在、我已拔下电路板。

请引导 HOE 继续。