This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:MDIO 引脚

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629460/am3358-mdio-pins

器件型号:AM3358

您好!

我的问题是 MDIO_CLK 和 MDIO_DATA 引脚是否需要外部上拉?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、需要外部上拉、但仅在 MDIO_DATA 引脚上。 建议值为1.5k Ω、上拉至为 MDIO_DATA 引脚供电的 VDDSHVx 电源轨。