This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:SDXC exFAT 许可和支持

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629480/linux-am5718-sdxc-exfat-license-and-support

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

各位专家:

请告诉我、用户如何使用我们的处理器 Linux SDK 为 SDXC 实现 exFAT 接收器?
用户似乎必须从 Microsoft 获得 exFAT 许可证。
然后、用户必须从 Linux 的开放源码中移植驱动程序?

我有道理吗?
请允许我明确 exFAT 实现的正确过程。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    在 e2e 线程下面、使用 exFAT。 您能否检查这是否也适合您?

    e2e.ti.com/.../365711

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    是的、它对您有很大帮助! 谢谢!

    我也要澄清 exFAT 的许可。
    用户是否必须从 Microsoft 获得许可证?

    用户似乎需要具有 exFAT 的许可证。
    请检查一下。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述方法不起作用,则需要 exFAT 驱动程序才能访问该卡(已从 Microsoft 获得专利),请参阅下面的 e2e 文章:

    e2e.ti.com/.../1249123

    另请参阅:

    e2e.ti.com/.../625419
    e2e.ti.com/.../626519
    e2e.ti.com/.../571378
    e2e.ti.com/.../542967

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="hitoshi Sugawara">您好,Pavel,
    是的、它对您有很大帮助! 谢谢!

    我也要澄清 exFAT 的许可。
    用户是否必须从 Microsoft 获得许可证?

    用户似乎需要具有 exFAT 的许可证。
    请检查一下吗?

    SDXC 卡上的文件系统是 Microsoft 专有的名为 exFAT ()的文件系统 ,它受 Microsoft 嵌入式操作系统产品支持,如果客户愿意...,则可以以一定的成本许可该技术 (www.microsoft.com/.../exfatfilesystem.aspx)

    e2e.ti.com/.../202892

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    非常感谢您共享相关底座。
    似乎用户必须向 Microsoft 查询专利。
    处理它。
    对于移植、下面的 sled 有很大帮助。
    e2e.ti.com/.../365711

    再次感谢你。
    此致、
    Hitoshi