This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:错误#10056和#10010

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629177/ccs-tms320c6713b-error-10056-and-10010

器件型号:TMS320C6713B
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

当我请求构建项目时、我一直看到此错误。 它表示链接错误。 复制的是来自控制台的数据。  

寻求一些快速帮助。 如果有人能帮我解决这个问题、那会很好。 vadali@mail.usf.edu 是我的电子邮件地址。


****为项目 test1构建配置调试****

C:\ti\ccsv5\utils\bin.gmake -k all
'生成文件:./Sine8_LED.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/bin/cl6x -g -define=chip_6713 -include_path="C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/include -include_path="C:/C6xCSL/include"-include_path="C:/DSK6713/C6000/dsk6713/include"-display_error_number --dependency_warning=225 -proc_preiag_prei="8_prob_prob_prob_prob_8_prob_prob_pread_prob.c -c_prob_prob_prob_prob_prob_prob.pre8_prob.c。
"./Sine8_LED.c"、第11行:警告#225-D:隐式声明函数
"./Sine8_LED.c"、第12行:警告#225-D:隐式声明函数
"./Sine8_LED.c"、第13行:警告#225-D:隐式声明函数
"./Sine8_LED.c"、第16行:警告#225-D:隐式声明函数
"./Sine8_LED.c"、第18行:警告#225-D:隐式声明函数
"./Sine8_LED.c"、第19行:警告#225-D:隐式声明函数
"./Sine8_LED.c"、第23行:警告#225-D:隐式声明函数
'完成的建筑:./Sine8_LED.c'
'
'生成文件:C:/DSPFPGA/Code composer studio /程序文件/Vectors_poll.asm'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/bin/cl6x "-g -define=chip_6713 -include_path="C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/include "-include_path="C:/C6xCSL/include"-include_path="C:/DSK6713/C6000/dsk6713/include"-display_error_number -poll_warning=225 -proc_prevectors.compstepulators"-as_proc:prob_proc /prob_guidep_gui_guides=225 -as_guides.pot_guides"./DSPFPGA/Code
'完成构建:C:/DSPFPGA/Code composer studio /程序文件/Vectors_poll.asm'
'
'生成文件:C:/DSPFPGA/Code composer studio /程序文件/c6713dskinit.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/bin/cl6x -g -define=chip_6713 -include_path="C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/include -include_path="C:/C6xCSL/include"-include_path="C:/DSK6713/C6000/dsk6713/include"-display_error_number --init_warning=225 -preproc_abi_proc -cc6713premote_proc -/DSPFPGA/Code
'完成构建:C:/DSPFPGA/Code composer studio /程序文件/c6713dskinit.c'
'
'生成文件:./main.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/bin/cl6x -g -define=chip_6713 -include_path="C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/include -include_path="C:/C6xCSL/include"-include_path="C:/DSK6713/C6000/dsk6713/include"-display_error_number ---dependency_warning=225 -preproc_abi_main_main.abi.pag.proc。
'完工建筑:./main.c'
'
'构建目标:test1.out'
'调用:C6000链接器'
"c:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/bin/cl6x /DSPFPGA/Code -g -define=chip_6713 --display_error_number -diag_warning=225 -abi=coffabi -z -warn_sections -i"C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/lib -i"C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000/include -reread_libs -rom_model -o "test1.out"""/content/tex6713b/csdstudio:"\ccsd6713b/tex/dl.csdstudio:"/sd6713b/tablesk/dl":"\ccsd6713b/csdskintrintrab.csdtrab/dl":"\ccsd6713b/tex/csdstudio:"/sdb/tablesk/dl.csd6713b/tesk/dl":"/sdstudio:"/sd6713b/tablesk/dl.dl.csdstudio:"/sd6713b/tablesk/csdb/tablesk/csd6713b/tesk/csdb/tesk/dskintrab.csdskintrab.

错误#10056:重新定义符号"_main":首先在"./main.obj"中定义;
在"./Sine8_LED.obj"中重新定义
警告#10247-D:创建不带段的输出段".vecs"
规格
警告#10210-D:创建默认大小为0x400的".stack"段;使用
stack 选项以更改默认大小
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"test1.out"

>>编译失败
gmake:***[test1.out]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您很可能有两个主要功能。 一个在 test1中、另一个在 Sine8_LED 中。 仔细检查此项。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Yordan。 我已将 Sine8_LED.c 中的代码复制到 test1.c 中、然后没有任何错误。