This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:编程示例

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629219/rtos-tms320c6657-programming-examples

器件型号:TMS320C6657
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你好

我对提供的示例有一些疑问:

[0]

关于文件夹 C:\ti\pdk_c665x_2_0_6\packages/ti\CSL\exampl\中的许多示例,我注意到它们是以 CSL 编程方式实现的。 但是、在线视频建议不要混合 CSL 和 SYSBIOS。 我的印象是、唯一不应混合的功能是硬件中断。 是正确的吗?

[1]

关于 MindSharingAdvantage 的许多示例、它们不包含与6657相关的具体示例。 在与6000系列相关的示例中、我找到了诸如 CSL_FMKT (SYSCFG_PINMUX4_PINMUX4_3_0、TM64P0_OUT12)的宏用法。 他们不仅没有编译、我也找不到有关这些字段和令牌的文档。 请提供指向文档的指针吗?

提前非常感谢!

此致、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pablo、

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Pablo Stickar"]

    [0]

    关于文件夹 C:\ti\pdk_c665x_2_0_6\packages/ti\CSL\exampl\中的许多示例,我注意到它们是以 CSL 编程方式实现的。 但是、在线视频建议不要混合 CSL 和 SYSBIOS。 我的印象是、唯一不应混合的功能是硬件中断。 是正确的吗?

    [/引述]Pablo

    没错。 如果您使用中断、我们建议您在 PDK 中使用 OSAL 层、以使代码在没有操作系统和 TI RTOS 的环境中保持可移植性。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_OSAL

    [引用用户="Pablo Stickar"]

    [1]

    关于 MindSharingAdvantage 的许多示例、它们不包含与6657相关的具体示例。 在与6000系列相关的示例中、我找到了诸如 CSL_FMKT (SYSCFG_PINMUX4_PINMUX4_3_0、TM64P0_OUT12)的宏用法。 他们不仅没有编译、我也找不到有关这些字段和令牌的文档。 请提供指向文档的指针吗?

    [/报价]

    TI RTOS 文档中提供的 C6000示例是为 C6748平台而不是 C6657创建的、因此我建议您查看 C6748技术参考手册以找到 Pinmux 设置。  

    在 C6657的n`t 中、您不需要担心引脚多路复用、因为该器件上的引脚不会进行多路复用且具有单一功能。