This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:McSPI 从模式

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629246/am5716-mcspi-slave-mode

器件型号:AM5716

您好!

我想了解是否可以将 AM5716的 SPI 控制器配置为从器件并将其用作闪存。 在这种情况下、SPI 主器件只将从器件视为 SPI 闪存、并通过发出读取命令后跟(例如24位)存储器地址(如 SPI 闪存中所示)来执行读取访问。  

如果可能、您能否告诉我们是否有软件支持在 PSDK 中实现此功能?

此致、

分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您询问的是哪款 SDK? Linux 还是 RTOS?
    Linux SDK 不支持 SPI 从模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我们正在使用 Linux SDK。期待您的响应。

    此致、
    分享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在上一篇文章中已经介绍了 Linux。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    好的。 实际上、我正在寻找另一个问题的答案、即"是否可以将 AM5716的 SPI 控制器配置为从存储器并将其用作闪存。 在这种情况下、SPI 主器件只将从器件视为 SPI 闪存、并通过发出读取命令后跟(例如24位)存储器地址(如 SPI 闪存中所示)来执行读取访问。 "

    AM571x SPI 从器件是否已作为串行闪存等存储器件进行测试?

    此致、
    分享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所需的内容可以在软件中实现、但这不是 Processor SDK 支持的用例。