This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Vision SDK-版本2.12 - DRA7xx-Jacinto6 Display DSS 应用移植

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609296/rtos-vision-sdk--version-2-12--dra7xx-jacinto6-display-dss-application-porting

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们有一个定制的 Dra7xx- Jacinto6板。  我们将在 目标中移植 Display DSS 应用程序。

DSS 通过 VOUT2和 LVDS 连接到 LCD。 我们已将 vencId 配置为 VPS_DCTRL_DSS_VENC_LCD2。

DSS-> VOUT2-> LVDS-LCD

我们在运行应用程序期间从驱动程序中获得以下错误。

disp_dss_app:DispApp_init()-完成!!!
disp_dss_app:处理1:运行计数30:输入:1!!!
disp_dss_app:显示配置:成功设置 DCTRL_SET_VENC_PCLK_DISASSING_CTRL
src/DisplayDss_main.c @第1147行:disp_dss_app:DCTRL 配置 Venc 输出 IOCTL!!!
disp_dss_app:configDctrlPipe:设置覆盖移液器!!!
src/DisplayDss_main.c @第1301行:disp_dss_app:配置 MS PLL 失败!!!
src/DisplayDss_main.c @第1250行:disp_dss_app:配置 MS Video PLL 失败!!!
dispcore/src/vpscare_dss.c @第464行:DSS 内核实例0的显示控制器注册失败
dispddrv/src/vpsdrv_displayCore.c @第401行:DSS 内核打开失败!!
dispddrv/src/vpsdrv_displayApi.c @第326行:内核打开失败!!
src/fvid2_drvmgr.c @第725行:驱动程序创建失败!!
src/DisplayDss_main.c @第832行:disp_dss_app:显示创建失败!!!
disp_dss_app:正在启动显示... !!!
disp_dss_app:正在显示... 不要停下来!!!

您能否为解决此问题提供支持?

谢谢、此致

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已将您的问题转发给 DSS 驱动程序专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    您能告诉我正在使用哪个显示管道吗? 它是否还连接到 LCD2?
    由于某种原因、此管道的 nodeId 似乎不正确。
    是否可以在 Vpscore_dctrlRegisterClient API 上设置断点并为第一个参数 nodeNum 指定值?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们使用 的是 VPS_DISP_INST_DSS_VID1显示流水线。

     它连接到 LCD2。

    我们无法保留断点。 请检查附件。

    是否有任何方法可以检查 NodeNum? 如何在 starterware-code-base 中打印它?

    谢谢、此致、

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    您可以在调试模式下构建应用吗?
    应该可以在调试模式中将断点放置在这个函数上。

    VID1看起来是正确的流水线、在这种情况下、此节点号似乎已损坏。 您能否进入此函数并检查其更改位置?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    如何在调试模式下构建应用程序?

    目前、我将提供以下 cmd
    gmake -s displayDss

    此致、
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    Nodenum 为 VPSCORE_DCTRL_NODE_VID1 、如下所示。

    谢谢、此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    此问题是否已解决? 请告诉我们是否可以关闭此主题。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请关闭。

    此致
    Gokul