This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65910:关闭时内核严重错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612270/linux-tps65910-kernel-panic-at-shutdown

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: TPS65217

工具/软件:Linux

我们使用基于 BeagleBone Black 的定制 PCB 设计。

在发布/sbin/halt 后、我们在关闭期间会遇到内核严重错误。 下面是执行 HALT 命令后从 AM335x 发出的串行输出。

[67.247026] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGTERM 发送到其余进程...
[67.284712] systemd-journale[131]:从 PID 1接收到 SIGTERM (systemd-shutdow)。
[67.345959] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGKILL 发送到其余进程...
[67.377139] systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。
[67.384882] systemd-shutdown [1]:卸载/sys/fs/fuse/connections.
[67.413705] systemd-shutdown [1]:卸载/sys/kernel/config.
[67.443548] systemd-shutdown [1]:卸载/sys/kernel/debug.
[67.473490] systemd-shutdown [1]:卸载/dev/mqueue.
[68.620047] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[68.656456] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[68.662182] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[68.668229] systemd-shutdown [1]:所有文件系统均已卸载。
[68.674701] systemd-shutdown [1]:禁用交换。
[68.680958] systemd-shutdown [1]:所有交换都已停用。
[68.686839] systemd-shutdown [1]:分离循环设备。
[68.700775]系统关断[1]:分离了所有环路器件。
[68.707199]系统关机[1]:卸下 DM 设备。
[68.714447] systemd-shutdown [1]:所有 DM 设备均已断开。
[68.762750] systemd-shutdown [1]:关闭电源。
[68.792038] musb-dsp 47401c00.usb: OTG:USB_OTG_unregister_hcd:器件未注册到 OTG 内核
[68.801615] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:删除、状态4
[68.807343] USB USB1:USB 断开连接、器件编号1
[68.815470] MUSB 总 musb-hdrc.1.auto:线1已注销
[68.855730]重新启动:关闭电源
[68.858956]系统将在大约1秒内进入 POWER_OFF 状态
[71.343720] RTC_POWER_OFF 失败、正在向外邮寄。
[71.356128]内核严重错误-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x00000000
[71.356128]
[71.365545] CPU:0 PID:1 Comm:systemd-shutdow not vint对象4.1.8-ti-R18 #1
[71.372633]硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
[71.378928] [ ] (展开回扫)从 [ ] (show_stack+0x20/0x24)
[71.386873] [ ] (show_stack)从 [ ] (dump_stack+0x8c/0xcc)
[71.394282] [ ] (dump_stack)从 [ ] (紧急+b0/0x230)
[71.401320][  ] (紧急)、从 [ ] (Complete_and_exit+0x0/0x2C)
[71.408829] [ ] (complete_and_exit)从 [ ] (sys_reboot+0x1c8/0x238)
[71.417042] [ ] (sys_reboot)从 [ ] (RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
[71.424894]--[结束内核紧急状态-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x00000000
[71.424894]

我们在使用 TPS65910为 Sitara 通电方面也遇到了一些问题、因此、我们通过编辑 uboot include/configs/am335x_evm.h 以粗体添加以下内容来解决该问题。

#define CONFIG_BOOTCOMMAND \
"setenv umsmedia 0;"\
"运行 findfdt;"\
"setenv mmcdev 0;"\
"setenv bootpart 0:1;"\
"运行 mmcboot;"\
"setenv mmcdev 1;"\
"setenv bootpart 1:1;"\
"GPIO 清除64;"\
"GPIO 清除67;"\
"GPIO 清除68;"\
"GPIO 清零12;"\
"GPIO 清除13;"\
"GPIO 清除14;"\
"GPIO 清零15;"\
"GPIO 清零22;"\
"I2C MW 2D 3f 34;"\
"I2C MW 69 c0 3c;"\
"GPIO 清零53;"\
"GPIO 设置54;"\
"GPIO 设置55;"\
"GPIO 设置56;"\
"GPIO 设置57;"\
"GPIO 集58;"\
"GPIO 集22;"\
"运行 mmcboot;"\
"运行 failumsboot;"

我们不确定这两个问题是否相关、但也可能相关。 请提供任何帮助。

此致、

Harshvardhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshvardhan、

    我将此帖子移至 AM335x 团队、因为他们将能够在这个问题的软件方面提供更多帮助。 我们会继续监察这项工作,以便在可能的情况下提供协助。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会说这是基于 BeagleBone Black 的设计。 但是、BeagleBone Black 不使用 TPS65910 PMIC。 请发布原理图的 PMIC - AM335X 相关部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0486.swcu093c.pdf

    请查找我们用于连接 PMIC 和 Sitara 处理器的文档。 还可找到原理图的 PMIC 部分。 建立的连接与 pdf 文档相同。  

    谢谢、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshvardhan、

    您能否探测连接到 PMIC 上 PWRHOLD 的 PMIC_PWR_EN 信号?

    此消息指示 AM335x RTC 模块无法关闭 PMIC。

    [71.343720] RTC_POWER_OFF 失败、正在向外邮寄。 

    我想知道 PMIC_PWR_EN 信号是否已取消置位、但另一种情况是使 PMIC 保持活动状态、或者、PMIC_PWR_EN 信号从未取消置位。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我预计会出现一些与 PMIC_PWR_EN 相关的问题 、因此我收集 了 PMIC_PWR_EN (Sitara) 和 POWERON (PMIC)的数据。 请在所附文档中查找数据。 是的、 PMIC_PWR_EN 信号从不变为低电平。 它始终显示1.8伏的高电压(即使设备被认为关闭)。

    注:4.1.2 bone12内核没有内核严重错误。 此紧急情况仅发生在4.1.8-ti-R18内核上。  

    谢谢、

    Harshvardhan

    e2e.ti.com/.../pmic_5F00_data_5F00_collected.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshvardhan、

    感谢您提供数据。

    您能否从器件树共享 TPS 和 RTC 节点?  我很好奇这些内容是如何从 TPS65217修改为 TPS65910的。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    请在随附的文档中找到我们器件树的 TPS 和 RTC 节点。

    谢谢、

    Harshvardhan

    e2e.ti.com/.../rtc_5F00_tps_5F00_dtsi.txt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshvardhan、

    是您定义的唯一 RTC 节点吗?

    我们有两个 RTC 节点。  通常、我们在基本 dtsi (am33xx.dtsi)中有一个用于定义基址、中断等、如您所拥有、在顶层板 dts 文件中有另一个用于定义基址、中断等(请检查 AM335x-evm.dts)。

    尝试将 system-power-controller 属性添加到 RTC 节点,如下所示:

    &RTC{
    时钟=<&clk_32768_ck>、<&clkdiv32k_ick>;
    时钟名称="ext-clk"、"int-clk";
    系统功率控制器;
    }; 

    有关 RTC 属性的更多信息、请参阅 Documentation/devicetree/bindings/rtc/rtc-omap.txt

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我们没有使用 AM335x-evm.dts,而是拥有顶级板 dts 文件,该文件包含另一个 RTC 节点(am33xx.dtsi 中的节点除外)。

    RTC{(&R)
    系统功率控制器;
    };

    我想系统功率控制器属性已经在 RTC 节点中。 尽管如此、我将尝试在 RTC 节点中添加以下行、看看这是否会产生任何影响。

    时钟=<&clk_32768_ck>、<&clkdiv32k_ick>;
    时钟名称="ext-clk"、"int-clk";

    谢谢、
    Harshvardhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我尝试按照您的建议更改设备树中的 RTC 节点。 我仍然会遇到与 RTC 相关的相同内核紧急情况。 我在读取 Documentation/devicetree/bindings/rtc/rtc-omap.txt 之后尝试了一些其他设置、但仍然没有成功。

    谢谢、
    Harshvardhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshvardhan、

    很抱歉、这不是很顺利-请参阅随附的补丁。  这将向 RTC 内核模块添加一些调试信息、帮助诊断是否调用了正确的代码路径。

    默认情况下、RTC-OMAP 内核驱动程序构建为可加载模块、因此您需要构建和安装模块才能看到任何更改。

    构建并安装模块后、引导内核、并对"RTC"执行 grep 操作、并验证 RTC 是否为 PMIC 控制器。  接下来、运行"poweroff"命令、并验证是否打印出 PMIC_POWER_EN 已取消置位的消息。

    在我的 AM335x-EVM 上、我看到以下内容:

    root@AM335x-EVM:~# dmesg | grep RTC
    [1.865252] vrtc:由 VBAT 供电
    [2.016292] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [11.596033] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:OMAP_RTC_probe:RTC 是_PMIC_controller
    [11.679800] RTC rtc0:44e3e000.RTC:dev (253:0)
    [11.679841] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e320.RTC 注册为 rtc0
    [18.035852] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    
    根目录@AM335x-EVM:~电源关闭
    正在停止加载/保存随机种子...
    卸载/run/media/mmcblk1p2...
    (笑声)
    [411.777818]重新启动:关闭电源
    [411.781026]系统将在大约1秒内进入 POWER_OFF 状态
    [411.787188] OMAP-RTC_POWER_OFF:将 OMAP-RTC_PMIC_POWER_EN 置为有效 

    此致、
    Mike

    e2e.ti.com/.../rtc_2D00_omap_2D00_pmic_2D00_power_2D00_en_2D00_debug.patch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshvardhan、

    我还验证了"halt"与"power"不同。 在我的系统上、HALT 不会关闭 PMIC、而是关闭 PMIC。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是的、这是正确的、但断电也会在我们的系统中造成相同的内核恐慌。 不过、我会尝试该补丁、并返回给您结果。 我希望更多的调试信息会有所帮助。

    谢谢、
    Harshvardhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我修补了内核并运行了断电命令。 我仍然遇到内核恐慌、但我确实收到了我们在 RTC 驱动程序中添加的调试消息。 我已将日志附加到以下文件中。

    对于驱动程序消息命令、我能够看到 RTC 驱动程序已加载并正在运行。

    dmesg | grep rtc                           

    [0.000000]  内核命令行:console=tty0 console=ttyO0、115200n8 capemgrc

    [4.903600]  OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已在运行              

    [4.908770]  OMAP_RTC 44e3e000.RTC:OMAP_RTC_PROBE:RTC 是_PMIC_controller   

    [4.917036]  OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0

    [5.558228]  OMAP_RTC 44e3e000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:20:)

    谢谢、

    Harshvardhan

    e2e.ti.com/.../poweroff_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshvardhan、

    您可以尝试使用 TI 处理器 SDK 中的内核吗? 我注意到您使用的版本不是 SDK 提供的。 我们仅对 Processor SDK 提供的内核执行完全回归测试。

    此外、您是否对内核进行了可能影响挂起路径的任何修改? 您是否有可用于对照定制板验证未修改的内核版本的 TI EVM?

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshvardhan、

    您是否能够解决此问题、还是仍然未解决? 如前所述、希望了解您是否仍然遇到 TI 内核问题。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的联系。 我们目前正在将产品移植到最新的 TI SDK uboot 和内核。 到目前为止、我们可以进入 uboot 提示符并访问 MMC、我们正在努力将最新版本的 SDK Linux 移植到我们的定制板。 我们有一些问题、

    TI SDK Linux RTC 代码如何将 PMIC_PWR_EN 设置为低电平?

    它是否使用 RTC 设置 ALARM2、还有其他方法吗?

    谢谢、

    -Harshvardhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshvardhan、

    请看一下 Linux/drivers/rtc/rtc-omap.c 文件中的函数 OMAP_rtc_power_off

    如果您的 RTC 设备树节点中有"system-power-controller"属性、则在断电时应调用此函数。

    或者、如果您在 PMIC 器件树节点中具有"ti,system-power-controller"属性、则将调用 Linux/drivers/mfp/tps65910.c 中的 tps65910_power_off 函数、该函数通过 I2C 命令将 PMIC 编程为 off。

    您的 ALARM2事件似乎没有触发。 您能否在 OMAP-RTC_POWER_OFF 函数的末尾放置一个忙回路、并验证是否触发了 ALARM2中断-检查 RTC_STATUS_REG 的值-应该设置 ALARM2位、我认为运行位也应该设置。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    感谢您提供信息。 正如建议的那样、我们成功地将 TI 支持的内核移植到了我们的定制板。 在端口之后、我们仍然看到 RTC 发出的相同内核紧急情况。 我们确实将您之前提供的用于调试的补丁应用到了新的 TI SDK 内核、这次我们能够看到 OMAP-RTC_PMIC_POWER_EN 被置为有效。

    这是日志

    根目录@AM335x-EVM:~电源关闭
    init:切换到运行级别:0
    初始化:正在发送
    根部@AM335x-EVM (ttyS0)的广播消息(2016年2月27日星期六):
    由于系统现在停止、系统将会停止!
    正在停止 syslogd/klogd:已停止 syslogd (pid 575)已停止 klogd (pid 578)已完成解算网络接口... ifdown:未配置接口 eth0
    ifdown:未配置接口 usb0
    完成。
    发送所有数据将处理术语信号...
    发送所有数据将处理 kill 信号...
    正在卸载远程文件系统...
    正在禁用交换...
    正在卸载本地文件系统...
    [41.555965]重新启动:关闭电源
    [41.559144]系统将在大约1秒内进入 POWER_OFF 状态
    [41.565302] OMAP_RTC_POWER_OFF:取消 OMAP-RTC_PMIC_POWER_EN 的置位
    [44.062145] RTC_POWER_OFF 失败、邮寄出。

    除此之外、我们还没有更改 TI SDK 内核中的任何内容。 此外、与 TI 入门套件的原理图相比、我们在1ms 内不将 RTC_PORTZ 保持在低电平、这可能是问题的根源吗?

    谢谢、
    Harshvardhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    通过更改 OMAP RTC 驱动程序、我们能够在没有内核恐慌的情况下关闭电路板电源。 下面是我们所做的更改和断电日志。

    这是我更改的部分(在#else 情况下为原始代码和新代码)
    #if 0
    Val |= OMAP_RTC_PMIC_POWER_EN_EN | OMAP_RTC_PMIC_EXT_WKUP_POL (0)|
    OMAP-RTC_PMIC_EXT_WKUP_EN (0);
    其他
    Val |= OMAP_RTC_PMIC_POWER_EN_EN;/*允许通过 ALARM2关闭*/
    Val &&=~OMAP-RTC_PMIC_EXT_WKUP_POL (0);//高电平有效-外部唤醒连接到 GND *
    Val &=~OMAP-RTC_PMIC_EXT_WKUP_EN (0);//禁用外部唤醒(GND 后为冗余)*/
    #endif

    这是日志

    根目录@AM335x-EVM:~电源关闭

    根部@AM335x-EVM (ttyS0)的广播消息(Sun 2016年2月28日20:03:48):
    系统将停止 syslogd/klogd:停止 syslogd (pid 557)
    停止 klogd (pid 560)
    完成
    正在解算网络接口... ifdown:未配置接口 eth0
    ifdown:未配置接口 usb0
    完成。
    发送所有数据将处理术语信号...
    发送所有数据将处理 kill 信号...
    正在卸载远程文件系统...
    正在禁用交换...
    正在卸载本地文件系统...
    [446.916430] reboot:关闭电源
    [446.919611]系统将在大约1秒内进入 POWER_OFF 状态
    [446.925768] OMAP_RTC_POWER_OFF:取消 OMAP-RTC_PMIC_POWER_EN 的置位
    [446.931988]要写入 OMAP-RTC_PMIC_REG 的值= 0x71000
    [446.937858]读回值 OMAP-RTC_PMIC_REG = 0x10000
    [446.943113]正在等待关机...

    现在、除非我按住电源按钮、否则电路板将不会唤醒、但如果我让它关闭、或者在大约10秒后、由于 PMIC 长按关闭。 我们能够在断开电池并直接供电的情况下启动板。 在提供电源之前、还需要从 USB 上断开电路板。

    谢谢、

    Harshvardhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshvardhan、

    是否要禁用外部唤醒?  我了解反极性以匹配您的连接、但您仍希望启用外部唤醒。

    尝试恢复 OMAP-RTC_PMIC_EXT_WKUP_EN (0)、并查看是否启用了从电源按钮唤醒。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我们尝试恢复 OMAP-RTC_PMIC_EXT_WKUP_EN (0)、但其运行方式与之前相同。

    导致断电后需要按住电源按钮1-2秒以防止电源关闭的原因是什么。  从 eMMC 加载 MLO 是否需要这么长时间?

    可能是由于连接导致了一些延迟。

    我看到 TRM 的1210页上推荐的5个引脚:

    "如果您的应用使用 RTC 功能并且需要仅 RTC 模式、则需要内部 LDO 来启用来自 RTC 域的正确唤醒信号。 正确的唤醒信号需要满足以下条件

    连接:

    •RTC_KALDO_ENn 接地

    •CAP_VDD_RTC 连接到1uF 去耦电容器以接地•RTC_PWRONRSTn 连接到1.8V RTC 上电复位•PMIC_POWER_EN 连接到 PMIC•EXT_WAKEUP0的电源输入连接到唤醒源有关这些信号的更多信息、请参阅器件数据表。"

    随附的是原理图的各个部分、您能否查看这是否是额外保持时间的原因。

    谢谢、

    Harshvardhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshvardhan、

    您的连接看起来正常。

    按下电源按钮时、是否立即或在长时间按下后在 nRESPWRON 上看到转换? nRESPWRON 应在 PMIC 达到活动状态时使处理器退出复位状态、因此、如果您在此信号上看到与长按对应的延迟、则 PMIC 状态机未正确编程。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    它脱离 RESET OK、但在我们释放按钮时关闭、除非我们按住按钮几秒钟、否则这种情况会在长按时间之前发生。

    系统由电池供电、因此当我们按下按钮时、PMIC_POWER_EN 仍然处于低电平、这是因为 Linux 中的最后一个 POWEROFF 命令产生了 ALARM2。 在此设计中、RTC 模块不会被电源按钮复位。 我们似乎需要保持足够长的电源按钮、以便 u-boot 将 PMIC_POWER_EN 置于高电平(我们在 board.c 中的 am33xx_spl_board_init 中添加了该值)。 PMIC 将为此提供1秒的时间
    (tps65910 tdOINT),但加载 u-boot 并将 PWRHOLD 设置为高电平需要一秒钟以上的时间,否则我们不必按住电源按钮。

    我们认为、我们需要移动代码以使 u-boot 中的 PMIC_PWR_EN 更早地变为高电平、以便它在1秒内执行。 有可能吗? 从 eMMC 加载 u-boot 并执行代码以清除 ALARM2需要多长时间?


    谢谢、
    Harshvardhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshvardhan、

    您使用的是哪款 TPS65910器件型号? (例如 TPS65910A31A1)

    处理器将 PWRHOLD 置为有效需要多长时间? tdOINT1 (也称为 tdOINT)时间延迟为1s、因此处理器需要在1s 内将其置为有效、否则、如果 PWRON 被释放、上电条件将不再可用。 更多信息、请参阅第47页的"器件上电使能条件"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshvardhan、您好!

    也许我有简单的解决方案、用示波器检查只需几分钟。

    我在搜索与 Beagle Bone 相关的类似症状时偶然发现了此主题:与"RTC_POWER_OFF FAILE"相关的内核严重错误

    参考 Y1 (32.768kHz 晶体)、请用示波器检查它是否确实在振荡。  我们的晶体没有振荡、而是导致"RTC_POWER_OFF 失败"的唯一原因。

    如果不是、祝您好运!

    此致、

    David McRell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    你为我节省了很多小时。 我即将在我们的板上调试这种类型的问题:

    [178.547622] reboot:power down (重新启动:关闭电源)
    [178.552183]系统将在大约1秒内进入 POWER_OFF 状态
    [181.035662] RTC_POWER_OFF 失败、正在传出。
    [181.051112]系统关断:由于存在差速限制、11条输出线路被抑制
    [181.058378]内核严重错误-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x00000000

    探测手表晶振所用的5秒钟显示它确实没有振荡。 我再也不会看这种情况了。

    早上需要解决的问题。

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    感谢您在整个过程中的帮助。 我们已成功迁移到支持 TI 处理器 SDK 的内核、它确实解决了我们的 PMIC 和内核恐慌问题。

    谢谢、
    Harshvardhan