主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X、 TMDSCM572X
大家好、TI 专家、
我们购买了两套"TMDSEVM572X 和 TMDSCM572X"。
但是、我们无法 使用 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 04_00_00_04在两组"TMDSEVM572X 和 TMDSCM572X"的 Matrix GUI 上运行"摄像头"应用。
(我们找不到任何摄像机捕捉图像。 液晶屏上显示黑屏。)
我们找到了相关的 E2E 主题、如下所示。
但是、我们无法通过"移除摄像头模块并重新连接"等线索来解决此问题
我们在 Linux 引导日志中发现了"mt9t11x"的错误消息、如下所示;
[16.468943] mt9t11x 4-003c:输入时钟频率:32000000
[16.468948] mt9t11x 4-003c:像素时钟频率:96000000
[16.536411] mt9t11x 4-003c:产品 ID 错误 ffffffff87
你是否有相同的经验?
如果您告诉我们如何解决此问题、我们将不胜感激。
此致、