请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EXEVM 您好!
我使用的是 VISION SDK 2.12版。 下面是我的用例、
Capture -> Select -> VPE_HD -> Merge (捕获->选择-> VPE_HD ->合并)
合并->编码-> IPCIn (A15)-> DefLink_vsdkbuf (A15)
选择-> VPE_D1 -> Merge
我在创建具有不同通道分辨率(HD 和 D1)的编码器时遇到了问题。 下面是错误消息、
"[host][IPU2] 64.087659 s:编码:创建1280 x 720的 CH0,间距=(1280、1280)[1][0],比特率= 2097Kbps ...
[host][IPU2 ] 64.158848 s:编码:ch0:H264EncCreated:H264ENC_TI dev.500.V.H264AVC .IVAHD.02.00.09.01 [host][IPU2 ] 64.159214 s:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720 = 2097Kbps)... [host][IPU2 ] 64.192277 s:编码:CH1:H264EncCreated:H264ENC_TI dev.500.V.H264AVC .EIVAHD.02.00.09.01 [host][IPU2 ] 64.192551 s:编码:所有 CH 创建... 完成了!!! [host][IPU2 ] 64.193802 s:编码:创建... 完成了!!! [主机][IPU2 ] 65.012688 s:编码:错误!!! Chid 0,ReqchNum - 1..... [host][IPU2 ] 65.012810 s:断言@行:1740在 links_IPU/IVA/IVA_enc/ence_ence_common.c 中:chid =pReqObj->InFrameList.buffers[i]->chNum:失败!!"
是否可以对不同的分辨率进行编码?
此致、
Rajasekar M.