This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:特定 USB 笔驱动器未检测到错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612490/am3354-not-detected-error-for-a-particular-usb-pen-drive

器件型号:AM3354

您好!

我们使用的是 AM3354定制板。 我们构建了 Yocto 文件系统。 Linux 引导成功。

但是,未检测到一个 SanDisk pendrive (但在 Windows 和 Linux 主机系统中检测到),抛出错误: USB 2-1:无法设置配置#1,错误-71

详细信息:

root@AM335x-EVM:~#[775.221124] USB 2-1:USB 断开连接、器件型号23
[777.429881] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号24
[777.570578] USB 2-1:无法获取 BOS 描述符
[777.5712] USB 2-1:无法读取配置索引0描述符/启动:-71
[777.588007] USB 2-1:无法读取配置、错误-71
[777.719776] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号25
[777.866981] USB 2-1:无法设置配置#1、错误-71e2e.ti.com/.../Log_5F00_Sandisk_5F00_24July.docx

请找到随附的完整日志并提供支持。

注:USB 检测在所有其它画笔驱动器上工作正常。

BR、

Bibplab Kundu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibplab、

    错误-71可能是由信号完整性问题引起的。

    1.您是否在电路板上使用24MHz 晶体? 如果没有、您是否已修改 uboot 以正确配置时钟?

    2.如果晶振配置没有问题、您是否在电路板上测量了 EyeDiagram?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是24MHz 晶体。

    2.我们目前尚未测量眼图。 注:这也适用于其他未决案件,但问题仅适用于一个特定未决案件。 如果人眼图有任何问题、它应影响所有(而不是特定的)。 如果有问题、请纠正我的问题。

    BR、

    Bibplab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果主机存在信号完整性问题、并非所有 USB 器件都会受到影响、因为每个器件上的 PHY 都不同。

    您是否在任何 TI AM335x EVM (例如 GPEVM、入门套件或 BeagleBone Black)上测试了受影响的 pendrive?

    此外、请将'usbcore.autosuspend=-1'添加到 uboot bootargs 中、以查看它是否会产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试过"usbcore.autosuspend=-1"、但没有成功。 仍然存在相同的误差。
    我们尚未使用其他通用板进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bibplab、

    您是否已经解决了这个问题? 如果没有、您是否使用任何 TI EVM 测试了拇指驱动器?
    您的电路板上运行的 Linux SDK 或内核版本是什么?