This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:TCI6630K2L

Guru**** 2553100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32J44, RFSDK, ADC32RF80, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613366/tci6630k2l-tci6630k2l

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:ADC32J44RFSDKADC32RF80ADC12J400066AK2L06

你好。 我已经下载了 RFSDK、我想了解应该采取哪些步骤来支持另一个 ADC (例如 ADC32J44)。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RFSDK 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、能否提供更多详细信息? 我们讨论的是什么 K2L 外设? 我猜是 DFE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我已通过 JESD204B 将 ADC 连接到 K2L、我希望使用 DFE 转 DDC、对其进行滤波并存储到存储器中。  要使其与 RFSDK 配合使用、我应该执行哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、是否可以获取有关 NCO 特性的任何信息内置 DFE (类型、频率 步进、SNR 等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我已将此事转交给我们的 DFE 专家。  他将很快作出答复。

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为了使用 JESD-ADC 运行 DFE-66AK2L06/TCI6630K2L、ADC 输出串行器/解串器必须符合任一相邻市场设计1
    ADC12J4000或设计4 ADC32RF80。 e2e.ti.com/.../594961

    通常需要在66AK2L06 EVM 之外生成 ADC 时钟。

    设计1 - www.ti.com/.../tidu963b.pdf
    设计4 - www.ti.com/.../tidep0081

    与有关滤波、NCO 的问题相关、您可以学习 DFE 用户指南
    KeyStone II 器件数字前端(DFE)用户指南(修订版 A)- spruhx8a.pdf
    和 RFSDK 用户指南。

    在 RFSDK 中、有 JESD 环回版本的无线电用例、它们可以在没有 ADC 和 DAC 硬件的情况下运行。
    然后、您可以生成脚本来修改 NCO、滤波器、信号选择和增益的动态参数。
    您还可以使用 RFSDK 网络 GUI

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以通过寄存器而不是使用 RFSDK 来配置 DFE?

    您能不能用 C 语言展示小片段如何设置 NCO 频率。 低电平驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否展示如何使用 DFE_progDducMixerNCO 函数的示例? 它采用(freq)浮点数组[15]值并在 int64中对其进行转换、但当我调用它时、应该传递给它什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    除了 TI 提供的配置之外、不支持对 DFE 进行编程-即各种 RFSDK 版本中的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我需要一些自定义配置(不适用于 LTE、自定义 PFIR 系数等)、我该怎么办? 谁可以为特定应用程序创建自定义 tgtcfg 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DFE 编程极其复杂、我们有构建配置的内部工具、这些工具仅供 DFE 专家使用。 如果您需要不受支持的配置、您的公司将需要与 TI 进行安排以构建配置。 很多时候、DFE 的变化也需要进行其他更改、例如 IQN2或 SerDes、因此它通常是一种系统解决方案、而不仅仅是 DFE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您的公司需要与 TI 作出安排"

    ​​​您能否给负责讨论此类问题的人员联系我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 您必须限制应用程序使用 RFSDK 提供的配置之一。 我意识到这不是一个很好的答案、但如果没有合适的工具和专业知识、DFE 就太复杂了、无法进行编程。