您好专家、
J4上的默认配置为 CPU@1GHz + DRAM@400MHz、但我们发现、使用配置 CPU@900Mhz + DRAM@300MHz 时、性能将提高20%。
听起来不合理、另请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../CPU_2600_DRAM-Freq-Issue.docx
请帮帮我
-1-
是否可以测量板载 CPU 时钟(例如、是否有任何硬件监控器引脚可用于测量 CPU 时钟)?
-2-
您能否为我们介绍 CPU@1GHz 和 CPU@900Mhz 的寄存器设置(例如 MPU PLL 设置+ PMIC LDO 设置)?
-3-
您能否指导我们如何检查 DRAM 时序参数是否设置正确? 是否有可使用的工具?
此致
Joe