This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:TMDSCSK8127的顺序

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609498/tms320dm8127-the-order-of-tmdscsk8127

器件型号:TMS320DM8127
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK8127DM388

尊敬的专家

我的客户希望从 我们的网站购买 DM8127 EVM TMDSCSK8127、但收到以下警报。

此 EVM 似乎不可用。

是否有任何 替代解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jefferey、

    www.ti.com/.../tmdscsk8127

    我看到 Mouser Electronics (TI 授权经销商)提供了9块 TMS320DM8127处理器板。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们订购了 DM388和 DM8127版本。

    TMDSCSK369怎么样? 该手册显示2017年1月,但产品状态显示为“已过时”?

    任何分销商都可以获得这些产品吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tek:

    您应该在 DM36x 论坛中查看有关 TMDSCSK369的信息。

    e2e.ti.com/.../100

    e2e.ti.com/.../589285

    此致、
    帕维尔