This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C#/c++ Modbus (TCP/IP)在 WinCE 和 Windows 操作系统上可靠运行

Guru**** 2586445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609948/c-c-modbus-tcp-ip-reliable-on-for-wince-and-windows-os

我正在寻找库中的成员的建议、他们已经亲自测试了 Modbus 控制并轻松集成到他们的应用中。 谢谢