This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 赢取 CE6 NAND 嵌入式产品

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610538/win-ce6-nand-embedded

大家好  

我正在寻找外部解决方案来重新校准 NAND 嵌入式 CE6 (嵌入式锁定) GPS 的触摸屏

这些设备是确认的 CE6操作系统,Win CE6注册表默认的触摸音校准无法进行  

操作操作操作设备的嵌入式 NAND 软件菜单。  

触摸控制输入注册表标志设置为0 在启动触摸输入后没有启动校准访问

焦点位于 视频菜单功能的一侧。 激活菜单功能会导致功能菜单偏离5cm

GPS 失去触控焦点校准输入。

USB 文件系统访问选项没有 WIN CE6 NAND 映像或 NAND 根访问...

只有自定义 GPS 应用软件映射可见、且连接到带有 USB 软件狗的 PC

作为新手、我会寻求建议/指导

如何以及我能否强制嵌入式 NAND CE6访问 regedit、或执行触摸控制校准

启动时...  

也许我可以执行(my boot.exe)重命名原始应用程序软件以输入 CE6 regedit 并设置

触摸板校准=1以在启动时始终要求触摸板校准...

也许已经有一个已编写脚本的 EXE 文件来修复丢失的触摸板输入校准坐标

此问题是由多 个嵌入 WinCe6操作系统的不同 GPS 制造商造成的

在整个电池消耗强制机械后、触摸控制焦点校准的丢失最为明显

为 GPS 内部蓄电池充电后、按下按钮系统复位。 电池充电后、所有器件启动和

在输入丢失的情况下操作、由于触点 XY 坐标关闭、因此没有触控控制访问

显示的菜单以及触摸屏幕菜单的最左部分可激活最右

屏幕菜单的部分强制所有左侧屏幕菜单功能无法运行。

提前感谢您提供简单的新手解决方案