This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:具有 CSI2接口的 EVM

Guru**** 2585385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TDA2E, IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613480/am5718-evm-with-csi2-interface

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: TDA2EIWR1443AWR1243

Sitara 系列和朋友、

遗憾的是、AM571x 工业开发套件在电路板布局上没有 CSI2接口、这对于想要执行评估的用户来说是一个问题、尤其是在使用 CSI2端口(用于摄像头接口等)方面。  我们是否碰巧在布局上提供了具有 CSI2接口的 AM5718的其他开发套件?  (TI/3P/合作伙伴/等)?

谢谢、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    您是正确的...我不知道第三方是否准备好了 CSI 接口。 有一个汽车电路板:J6ECO/TDA2E EVM CPU 板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio-San、

    除汽车电路板外、是否有发布具有 CSI 接口的评估模块的计划?

    我想使用 CSI 接口将毫米波传感器(AWR1243和 IWR1443)连接到处理器的评估模块(AM571x 或其他)。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke、
    感谢您对使用我们的产品的关注、我很高兴您提到了要与我们的 AM57x 产品连接的器件。 实际上、我们正在与毫米波团队合作进行 TI 设计。 有关更多详细信息、请联系您当地的 TI 代表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio-San、

    感谢你的答复。

    我将联系我当地的 TI 代表。

    此致、

    Daisuke